Befehl 'Programm von ASCII-Datei laden'

Funktion: Der Befehl ermöglicht das Laden einer ASCII-Datei mit CNC-Programmdaten in den CNC-Editor. Das CNC-Objekt behält seinen Namen.

Aufruf: Menü CNC .

Voraussetzung: Ein CNC-Objekt ist im Editor geöffnet.

Der Befehl öffnet den Standarddialog für das Durchsuchen des Dateisystems. Der Filter muss auf CNC, GCODE oder TXT eingestellt sein. Die ausgewählte Datei wird in den aktiven CNC-Editor geladen. Dabei wird ein vorhandenes CNC-Programm (nach einer nochmaligen Abfrage) überschrieben.

Siehe auch