Funktion: Der Befehl bewirkt, dass sich der Dialog Verschiebungsvektor öffnet, um eine Verschiebung der CNC-Bahn zu konfigurieren.
Aufruf: Menü
Voraussetzung: Eine CNC-Bahn ist im Editor geöffnet.
Eine Verschiebung der CNC-Bahn ist unter den folgenden Bedingungen möglich:
Keine Verwendung
der Achse A, B oder C
von Variablen
Siehe auch
Verschiebungsvektor in Koordinaten für alle Achsen |
|
X |
Voreinstellung: |
Y |
|
Z |
|
P |
|
Q |
|
U |
|
V |
|
W |
|
OK |
Die CNC-Bahn wird verschoben. Dabei wird im CNC-Programm vor dem ersten Positionierungsbefehl ein G0-Befehl (relativer Postionierungsbefehl) mit den Koordinaten des Verschiebungsvektors eingefügt. Positionierungsbefehle sind: G1, G2, G3, G5, G6, G8, G9, G10, G11, G92. Wenn im CNC-Programm G54-, G55- oder G56-Befehle das Koordinatensystem verschieben, werden die Argumente in diesen Befehlen angepasst. Die Sätze bis G53 benötigen keine weitere Anpassung. Wenn ein G56-Befehl erster Positionierungsbefehl ist, wird nur der Befehl angepasst. Die Satznummern werden automatisch zugewiesen. |