Befehl 'CNC-Programm neu nummerieren'

Symbol:

Funktion: Der Befehl aktualisiert die Nummerierung der Programmzeilen im CNC-Programm.

Aufruf: Menü CNC

Voraussetzung: Eine CNC-Bahn ist im Editor geöffnet.

Die Nummern beginnen mit 0 und werden jeweils um 10 inkrementiert. Jeder Satz ohne Satznummer bekommt eine Nummer. L-Code in G20 Sätzen wird korrigiert.

Siehe auch