Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Offlinewerte der Variablen. Dort definieren Sie die Variablen des CNC-Programms für den Offlinebetrieb.
Aufruf: Menü
Voraussetzung: Eine CNC-Bahn ist im Editor geöffnet.
Variable |
Variable des CNC-Programms
Beispiel: Wenn die Variable in grauer, kursiver Schriftart dargestellt ist, wird sie im CNC-Programm aktuell nicht verwendet. |
Wert |
Konfigurierter Offlinewert
Beispiel: |
Auf Onlinewerte setzen |
Die Werte werden überschrieben mit den Werten, die in der Applikation aktuell zugewiesen sind. Voraussetzung: Der Befehl ist verfügbar, wenn die Applikation läuft und der CNC-Editor im Onlinebetrieb ist. Dann ist es möglich die Onlinewerte zu laden. |
OK |
Wenn die Werte gültig sind, werden sie in das CNC-Programm übernommen und die Bahn des CNC-Editors wird erneuert. |
Siehe auch