Symbol:
Funktion: Der Befehl bewirkt, dass die Anzeige der CNC-Bahn mit Vorverarbeitung aktiviert oder deaktiviert wird.
Aufruf: Menü
Voraussetzung: Eine CNC-Bahn ist im Editor geöffnet.
Wenn die Anzeige aktiviert ist, wird die Bahn mit Vorverarbeitung dargestellt und die Ursprungsbahn wird im Hintergrund hellgrau dargestellt.
Die Vorverarbeitung wird im Dialog CNC-Einstellungen, Registerkarte Bahnvorverarbeitung konfiguriert. Die dort konfigurierte Vorverarbeitung wird angezeigt. Damit können Sie die Auswirkung der verschiedenen, in Reihe geschalteten Funktionbausteine auf die Vorverarbeitung simulieren.
Der Befehl hat keine Auswirkung auf die Codegenerierung.
Auch wenn beim Übersetzen des CNC-Programms eine SMC_OutQueue-Datenstruktur erzeugt wird, hat der Befehl keine Auswirkung auf den Inhalt der Datei. Bei der Übersetzung wird die Vorverarbeitung immer berücksichtigt.
Siehe auch