Transformation eines Knickarmroboters mit 6 Drehachsen und 6 Freiheitsgraden (DoF). Die 3 Orientierungsachsen des Roboterarms schneiden sich in einem einzigen Punkt, dem Handgelenksmittelpunkt.
Die Funktionsbausteine SMC_Trafo_ArticulatedRobot_6DOF und SMC_TrafoF_ArticulatedRobot_6DOF implementieren Vorwärts- und Rückwärtstransformationen eines Knickarmroboters mit sechs drehenden Achsen. In der Abbildung ist das Weltkoordinatensystem unten an der Achse 0 eingezeichnet. Die z-Achse zeigt nach unten, die x-Achse zeigt nach vorne auf in Richtung des Werkzeugmittelpunkts (TCP). Der Ursprung des Weltkoordinatensystems ist der Schnittpunkt von Achse 0 und dem Boden des Roboters.
Die Drehachsen sind durch schwarze Pfeile gekennzeichnet. Die positive Drehrichtung ergibt sich aus der Rechte-Hand-Regel. Wenn Achse 0 sich zum Beispiel in positiver Richtung dreht, dann rotiert der Roboter von oben betrachtet im Uhrzeigersinn.
Die Achsen sind auf die folgenden Bereiche beschränkt:
Achse 0, 1, 3, and 4: ]-180°, 180°[
Achse 2: [-90°, 180°]
Achse 5: nicht beschränkt, der Bereich darf größer als 360° sein.
Die linke Abbildung zeigt die Referenzposition der Kinematik, also die Position, in der alle Achsen in ihrer Nullposition sind. Tragen Sie die hier gezeigten Maße in die Konfigurationsstruktur SMC_TrafoConfig_ArticulatedRobot_6DOF ein. Name und Vorzeichen der Parameter sind gemäß der Denavit-Hartenberg Konvention. Die rechte Abbildung zeigt den zusätzlichen Denavit-Hartenberg-Parameter d3.
Bitte beachten Sie:
a1, a3, d4, d6 muss >= 0 sein
a2 muss >0 sein (> g_fSMC_CNC_EPS)
d1 muss <= 0 sein