Befehl 'Kopieren (Branch/Tag)'

Symbol:

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog SVN-Kopie (Branch/Tag). Dort können Sie eine Revision Ihres Projekts in einen Branch verzweigen oder als Tag markieren. Dort an dieser Stelle wird eine bestimmte Revision Ihres Projekts abgelegt. Ein Branch wird üblicherweise dazu benutzt, um Änderungen isoliert in einer Version abzulegen. Ein Tag wird dazu benutzt, um einen bestimmten Stand, beispielsweise eine Lieferversion, zu markieren. Intern wird dabei nicht im eigentlichen Sinne kopiert, sondern vielmehr auf die Revision verwiesen.

Aufruf: Menü Projekt ‣ SVN

Voraussetzung: Das Projekt ist versioniert.

Dialog 'SVN Kopie (Branch/Tag)'

SVN-Projektarchiv

Von

SVN-Pfad des aktuellen Projekts

Beispiel: https://svnserver/repository/trunk/ControlABC.project

Nach

Zielpfad im SVN-Projektarchiv für den Kopiervorgang

Beispiel bei einem Tag: https://svnserver/repository/tags/V4.4.4.4/ControlABC.project

: Dialog SVN-Projektarchiv-Browser öffnet sich zur Auswahl des Zielpfads.

Logmeldung

Eingabefeld

Geben Sie eine Logmeldung ein, die Ihre Änderung kommentiert.

Beispiel: Tag for version 4.4.4.4 created.

Letzte Meldungen

Öffnet den Dialog Letzte Meldungen, der die zuletzt verwendeten Logmeldungen anzeigt. Sie können auf eine Logmeldung klicken, um sie zu übernehmen.

Kopie erzeugen von

Arbeitskopie (einschließlich lokaler Änderungen)

Der neue Branch/Tag verweist auf die Arbeitskopie einschließlich aller lokaler Änderungen. Die lokalen Änderungen werden dafür ins SVN-Projektarchiv übertragen.

Basisrevision der Arbeiskopie (<Revisionsnummer>)

Der neue Branch/Tag verweist auf die Basisrevision Ihrer Arbeitskopie, deren Revisionsnummer in Klammer dargestellt ist. Wenn die Arbeitskopie bereits lokale Änderungen enthält, werden diese nicht ins SVN-Projektarchiv übertragen.

HEAD-Revision des SVN-Projektarchivs

Der neue Branch/Tag verweist auf die HEAD-Revision Ihres Projekts.

Bestimme Revision im SVN-Projektarchiv

Der neue Branch/Tag verweist auf die Revision, die auf der Schaltfläche daneben angezeigt wird.

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Revision zu ändern. Dann öffnet sich der Dialog Revision auswählen.

Zum neuen Ort wechseln

: Nach Bestätigen des Dialogs wechselt die Arbeitskopie zum neuen Branch/Tag.

OK

Der Zielpfad wird (als neue Marke ../repository/tags/V4.4.4.4 oder als neuer Zweig ../repository/branches/new_feature) erzeugt. Dann wird dorthin die unter Kopie erzeugen von bestimmte Revision kopiert.

Siehe auch