Befehl 'Zurücksetzen', Befehl 'Projekt zurücksetzen'

Symbol:

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Zurücksetzen. Im Dialog wählen Sie die Objekte aus, deren lokale Änderungen rückgängig gemacht werden sollen und die auf den Stand der Basisrevision der Arbeitskopie zurückgesetzt werden.

Aufruf:

  • Menü Projekt ‣ SVN

  • Kontextmenü ‣ SVN

Wenn Sie nichts oder den Hauptknoten im Gerätebaum ausgewählt haben, werden alle geänderten Objekte in diesem Dialog aufgelistet (Projekt zurücksetzen). Wenn Sie ein oder mehrere Objekte ausgewählt haben, werden nur die Änderungen dieser Objekte und rekursiv ihrer Unterobjekte aufgelistet (Zurücksetzen).

Dialog 'Zurücksetzen'

Externals gruppieren

: Die externen Definitionen werden gruppiert nach ihrem externen Speicherort dargestellt.

Sperre beibehalten

: Die Sperre aller Dateien, die durch den Zurücksetzen-Befehl verändert werden, bleibt erhalten

Alle an- / abwählen

Wenn externe Objekt gelöscht werden, kann CODESYS SVN diese Daten im SVN-Offlinebetrieb nicht wiederherstellten. Der Benutzer wird in einem Dialog gefragt, wie der fortfahren will:

  • Zurück in den SVN-Onlinebetrieb wechseln und die externen Objekte abrufen

  • Jetzt einmalig mit dem SVN-Server verbinden, um die aktuelle Operation fertigzustellen, aber danach wieder in den SVN Offline-Betrieb zurückschalten.

  • Abrufen der externen Objekte überspringen. Sie können später durch die Aktualisierung des Projekts abgerufen werden.

Siehe auch