Dialog 'Revision auswählen'

Funktion: Der Dialog stellt die aktuell ausgewählte Revision dar. Sie können dort die Auswahl bearbeiten.

Revision

HEAD

: Neueste Revision (Toprevision) innerhalb einer Verzweigung wird dargestellt.

Revision

: Über die Revisionsnummer bestimmte Revision wird dargestellt.

Beispiel: 3

Tipp: Klicken Sie auf , um sich die Revisionen anzeigen zu lassen. Dafür öffnet sich der Dialog Log, der die Revisionen und die dazugehörigen Aktionen darstellt. Eine von Ihnen dort ausgewählte Revision wird übernommen.

Datum

: Über das Änderungsdatum bestimmte Revision wird ausgecheckt. Das ist die Revision, die zu dem angegebenen Zeitpunkt die höchste war (die letzte vor dem Zeitpunkt angelegte Revision).

Beispiel: 12/23/2016 11:59:59

Tipp: Siehe Kapitel "Revisionsbezeichner" in "Versionskontrolle mit Subverion"

UTC-Zeit verwenden

: Änderungsdatum in Weltzeit (weltweit einheitlich) wird verwendet.

Rekursiv zurücksetzen

: Alle Objekte unterhalb des selektierten Objekts werden ebenfalls zurückgesetzt.

Die Aktion schlägt fehl, wenn dadurch

  • Objekte in oder aus der Hierarchie unterhalb bewegt würden

  • Objekte außerhalb der Hierarchie durch implizite Abhängigkeiten geändert würden

Siehe auch