Sie können CODESYS-Projekte, die im SVN-Projektarchiv gespeichert sind auf Ihr Entwicklungssystem kopieren.
Arbeitskopie erstellen
Öffnen Sie CODESYS.
Wählen Sie den Befehl
⇒ Der Dialog Auschecken erscheint.
Geben Sie die URL-Adresse des SVN-Projektarchivs an und selektiere Sie im SVN-Projektarchivbaum ein Projekt.
Wenn ein CODESYS-Projekt die Endung
.project
oder_project
hat, wird es beim Auschecken automatisch als "Projekt" erkannt. Bei der Endung.library
oder_library
wird es als "Bibliotheksprojekt" erkannt.
Geben sie unter Auschecken nach Name und Ort Ihrer Arbeitskopie auf Ihrem Entwicklungssystem an.
Beenden Sie den Dialog mit OK.
⇒ Das Projekt öffnet sich in CODESYS. Im Objekttbaum des Projekts wird die SVN-Anbindung mit überlagerten Symbolen angezeigt. Das Projekt ist somit als Arbeitskopie auf Ihrem Entwicklungssystem gespeichert.
Siehe auch
Aktualisieren Sie ihre Arbeitskopie (vor allem wenn das Projekt von einem Team bearbeitet wird), bevor Sie selber mit der Bearbeitung beginnen. Sie vermeiden so Konflikte.
Öffnen Sie Ihre Arbeitskopie.
Wählen Sie den Befehl ).
⇒ Ihre Arbeitskopie ist aktuell.
Entwickeln Sie Ihr Projekt weiter.
Wählen Sie den Befehl
.⇒ Der Dialog öffnet sich. Sie können dort Ihre Änderungen untersuchen.
Beenden Sie den Dialog.
Bei Bedarf können Sie im Kontextmenü
wählen.⇒ Die Datei wird auf die Basisrevision zurückgesetzt und Ihre Änderungen werden verworfen.
Bei Bedarf können Sie im Kontextmenü eines bearbeiteten Objekts
wählen.⇒ Der Vergleichsdialog öffnet sich. Die können bei Konflikten dort diese lösen.
Beenden Sie den Vergleichsdialog.
Wählen Sie den Befehl ).
⇒ Der Dialog Übertragen öffnet sich.
Geben Sie unter Meldung einen Protokolleintrag ein, der Ihre Änderungen beschreibt. Beispiel Changes for customer ABC, request 1234.
⇒ Ihre Änderungen sind im SVN-Projektarchiv als Revision unter einer Nummer gespeichert.
Siehe auch
V4.1.0.0
Für Projekte ab Version CODESYS SVN V4.1.0.0
hat das Arbeitsverzeichnis (Arbeitskopie) ein neues Format.
Wenn Sie ein Projekt öffnen, das mit V4.0.4.0
und früher erstellt wurde, wird das Projekt beim Öffnen automatisch auf das neue Format aktualisiert.
Wenn Sie ein Projekt öffnen, das mit V4.0.4.0
und früher erstellt wurde und das auf einer älteren SVN-Versionen ab 1.7.x
basiert, erscheint eine Abfrage, ob CODESYS das Format automatisch aktualisieren soll. Wenn Sie die Aktualisierung ablehnen, wird die SVN-Anbindung des Projekts deaktiviert. Sie können das Projekte dennoch laden und bearbeiten.
Die Aktualisierung hat keinen Einfluss auf die Speicherung auf dem SVN-Server. Sie können Projekte auch mit früheren Versionen des Clients auschecken. Das neue Format wirkt sich nur auf das lokale Arbeitsverzeichnis aus.
Siehe auch