Registerkarte 'EtherCAT-Slave - Safety-Diagnose'

Objekt: EtherCAT-Slave

In der Registerkarte werden die Diagnosedaten des Safety-Slaves angezeigt.

Die FSoE-Adresse und der Zustand der FSoE-Verbindung werden immer paarweise dargestellt. Bei Safety-Klemmen (beispielsweise EL1904) wird daher nur ein Wertepaar angezeigt. Bei einem FSoE-Master, wie beispielsweise EL6900, wird eine Liste für alle FSoE-Verbindungen zu den FSoE-Slaves dargestellt. Damit ist eine schnelle und einfache Überprüfung der FSoE-Kommunikation möglich.

Voraussetzung: Sie müssen auf der Steuerung eingeloggt sein und der Slave muss FSoE unterstützen (Safety).

Daten aktualisieren

Die Diagnosedaten werden aktualisiert.

Automatisch aktualisieren

Die Diagnosedaten werden automatisch aktualisiert.

Name

FSoE-Adresse oder die FSoE-Verbindung

Wert

Wert der FSoE-Adresse oder Diagnosedaten der Verbindung

Siehe auch