Bibliothek: IODrvEtherCAT
Der Funktionsbaustein dient wie ETC_CO_SdoWrite
dem Schreiben von EtherCAT-Slave-Parametern.Jedoch kann mit Hilfe des zusätzlichen Eingangs xCompleteAccess
(BOOL
) der komplette Index mit allen Einträgen geschrieben werden. Wenn xCompleteAccess
auf TRUE
gesetzt wird, muss bySubIndex 0
sein. Mit Hilfe eines weiteren Eingangs byChannelPriority
(BYTE
) kann das entsprechende Datenelement (Kanal und Priorität) in der CoE-Mailbox-Nachricht angegeben werden.
Siehe auch