Objekt: EtherNet/IP-Adapter
Die Registerkarte des Gerätekonfigurators dient der Kommunikation zwischen einem EtherNet/IP-Scanner und einem EtherNet/IP-Adapter. Die Registerkarte zeigt alle Geräteverbindungen aus der Gerätebeschreibung an und der Benutzer kann für diese Geräteverbindungen jeweils ein Verbindungs-Tag definieren.
In dieser Registerkarte können keine weiteren Verbindungen hinzugefügt werden.
Voraussetzung: Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn die Gerätebeschreibung den Parameter ShowTagsPage
enthält und der Wert des Parameters auf TRUE
gesetzt ist.
Tabelle mit den Geräteverbindungen, die in der Gerätebeschreibung definiert sind. |
|
Verbindungsname |
Information stammt aus der Gerätebeschreibung Nicht editierbar |
Transporttyp |
Information stammt aus der Gerätebeschreibung Nicht editierbar |
Verbindungspfad |
Information stammt aus der Gerätebeschreibung Nicht editierbar |
Symbolisches Verbindungs-Tag |
Verbindungs-Tag für die in der Gerätebeschreibung vordefinierte Verbindung. Wird vom Benutzer eingegeben. |
Siehe auch