Registerkarte 'EtherNet/IP-Scanner - Allgemein'

Objekt: EtherNet/IP-Scanner

Die Registerkarte im Konfigurator des EtherNet/IP-Scanners enthält die Grundeinstellungen. Die Konfiguration der Netzwerkschnittstelle, die vom Scanner verwendet wird, erfolgt in den Einstellungen des Ethernet-Adapters.

Optionen

Automatisches Wiederherstellen von Verbindungen

: Der Scanner versucht immer eine unterbrochene Verbindung automatisch wieder aufzubauen.

Wenn beispielsweise ein Timeout bei UDP E/A-Messages erkannt wird oder die TCP-Verbindung zum Adapter unterbrochen wird. Wenn die Option aktiviert ist, verbindet sich der Scanner erneut mit den Adaptern, zu denen er die Verbindung verloren hat.

Siehe auch