Objekt: EtherNet/IP-Scanner NetX
Die Registerkarte im Konfigurator des EtherNet/IP-Scanners enthält die Grundeinstellungen für die Kommunikation im Netzwerk.
Statische IP-Adresse verwenden |
|
IP-Adresse Subnet-Mask Gateway-Adresse |
Diese Einträge belegen jeweils vier Byte und dienen zur Identifizierung des Scanners innerhalb der Netzwerkumgebung |
IP-Adresse automatisch beziehen |
Die Option ist nur für den NetX-Scanner verfügbar |
BOOTP |
Zuweisung der IP-Adresse durch einen Server mittels Bootstrap Protocol (BOOTP) |
DHCP |
Automatische Konfiguration der Netzwerkeinstellungen durch den Host mittels Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) |
Speed & Duplex: |
Bitrate der Übertragung. Bei Auto-negotiation wird automatisch die höchste der jeweils verfügbaren Bitraten gewählt. |
Automatisches Wiederherstellen von Verbindungen |
Wenn beispielsweise ein Timeout bei UDP E/A-Messages erkannt wird oder die TCP-Verbindung zum Adapter unterbrochen wird. Wenn die Option aktiviert ist, verbindet sich der Scanner erneut mit den Adaptern, zu denen er die Verbindung verloren hat. |
Siehe auch