Registerkarte 'EtherNet/IP-Target - Allgemein'

Objekt: EtherNet/IP-Target

Die Registerkarte im Konfigurationseditor des EtherNet/IP-Targets enthält die Grundeinstellungen für die Kommunikation im Netzwerk.

Adresseinstellungen

IP-Adresse

Adresse zur Identifizierung des EtherNet/IP-Target-Geräts.

BOOTP

Bootstrap Protocol

Diese Option ist nur für Adapter unter dem NetX-Scanner verfügbar.

MAC-Adresse

Gerätespezifische MAC-Adresse des Slaves

IP-Adresse speichern

: Die Adresse des Slaves wird gespeichert. Voraussetzung ist jedoch, dass der Slave diese Funktion unterstützt. Diese Option steht nur noch für den CIFX-Scanner zur Verfügung.

Electronic Keying

Kompatibilitätsprüfung

: Das Target (Adapter) führt eine Kompatibilitätsprüfung der Keying-Werte aus der EDS-Datei mit den eigenen Keying-Werten durch. Alle Keying-Werte werden zum Gerät gesendet. Das Gerät entscheidet dann, ob es kompatibel zu den empfangenen Werten ist.

: Target (Adapter) führt eine exakte Prüfung der Keying-Werte aus der EDS-Datei mit den eigenen Keying-Werten durch. Der Anwender entscheidet, welche Keying-Informationen geprüft werden sollen.

  • Hersteller-ID

  • Gerätetyp

  • Produktcode

  • Major Revision

  • Minor Revision

Wenn die Überprüfung fehlschlägt, wird keine E/A-Verbindung zum Gerät aufgebaut und eine Fehlermeldung auf der Statusseite ausgegeben.

Standardwerte wiederherstellen

Nur bei generischen Geräten.

Siehe auch