Objekt: Ethernet-Adapter
In der Registerkarte definieren Sie die Netzwerkschnittstelle.
Netzwerkschnittstelle |
|
IP-Adresse Subnetzmaske Standard-Gateway |
Einstellungen des gewählten Netzwerkadapters |
Einstellungen des Betriebssystems anpassen |
Diese Option müssen Sie nochmals bestätigen. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen auf dem Zielsystem mit den oben stehenden Werten überschrieben werden.
Die IP-Einstellungen des Betriebssystems können nur dann durch das CODESYS-Laufzeitsystem geändert werden, wenn dies in der Konfigurationsdatei (
|
Siehe auch