In der Registerkarte werden die Parameter des PROFIBUS DP-Moduls definiert. Die Parameter sind grundsätzlich in der Gerätebeschreibungsdatei definiert, können jedoch in diesem Dialog verändert werden.
Konfiguration |
E/A-Konfiguration des Slaves |
Eingangslänge |
Länge der Eingangsdaten in Bytes, wie sie in der Gerätebeschreibungsdatei (GSD-Datei) definiert sind. |
Ausgangslänge |
Länge der Ausgangsdaten in Bytes, wie sie in der Gerätebeschreibungsdatei (GSD-Datei) definiert sind. |
Symbolische Werte |
|
Länge der Anwenderparameter (Byte): |
Aufsummierte Länge der Anwenderparameter, die über die Gerätebeschreibungsdatei definiert sind. |
Voreinstellungen |
Zurücksetzen der Werte auf die Standardeinstellungen. |
tBit: Zeiteinheit für die Übertragung eines Bits auf dem PROFIBUS; Reziproker Wert der Übertragungsrate; z.B. 1 tBit bei 12MBaud=1/12.000.000 Bit/sec=83ns
Siehe auch