In der Registerkarte werden Diagnosedaten des Slaves dargestellt. Diese Informationen können Ihnen bei der Fehlersuche helfen.
Sationsstatus |
DP_StationStatus 1-3 gemäß PROFIBUS DP-Spezifikation |
Master-Adresse |
Adresse der Stationsadresse des PROFIBUS DP-Masters (wenn verbunden), sonst 0xFF |
IdentNr |
Ident-Nummer des Slaves (wie in zugehöriger GSD-Datei beschrieben) |
Erweiterte Diagnose |
Extended Diagnosis Data gemäß PROFIBUS DP-Spezifikation (IEC 61158-6). Die kanalspezifische Diagnose wird anhand der GSD-Datei aufgeschlüsselt und textuell dargestellt. |
Siehe auch