Die Registerkarte erlaubt die Einstellung der NetX-Parameter. Der Name der Einstellung im Dialog und die möglichen Einstellungen, die in den Auswahllisten bereitstehen, werden durch die Gerätebeschreibung definiert.
Objekt: PROFIBUS DP-Slave Device (NetX)
Slot |
Zu verwendender Steckplatz. Im Fall von PCI-Karten mit NetX-Chip entsprechen die Steckplatznummern (Slots) üblicherweise den Kartennummern. |
NetX Com Channel |
Zu verwendender Kommunikationskanal auf der gewählten Karte. Eine NetX-Karte kann bis zu vier Kommunikationskanäle zu verschiedenen Feldbussen haben. |
automatische Bus-Initialisierung |
Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Wenn sie deaktiviert ist, wird der Anwender gefragt, ob der Bus bei einem Download oder Reset neu initialisiert werden soll. Eine Neuinitialisierung unterbricht den Bus und könnte zu unerwartetem Verhalten der Maschine führen. |
Siehe auch