PROFINET-Device - Allgemein

Objekt: PROFINET-Device

In diesem Dialog konfigurieren Sie eine Kommunikationsverbindung (PROFINET: "Application Relation") zu einem PROFINET-Feldgerät.

Für alle Einstellungen im vorliegenden Dialog gilt, dass es von der Gerätebeschreibung abhängt, ob die Werte hier editierbar sind und welche Werte vorgegeben und möglich sind.

Stationsname

Der Stationsname des Gerätes. Er dient der eindeutigen Identifikation des Geräts im Netzwerk.

Stationsstatus

32-Bit-Fehlercode gemäß der PROFINET-Spezifikation. Im Fehlerfall, zum Beispiel bei einem fehlgeschlagenen Verbindungsaufbau oder einer Unterbrechung der Verbindung wird hier der Status ausgegeben. Bei manchen Fehlern wird zusätzlich eine Beschreibung ausgegeben.

IP-Parameter

IP-Adresse

Die IP-Einstellungen des Gerätes. Werden beim Verbindungsaufbau vom Controller gesetzt.

Subnetzmaske

Default-Gateway

Kommunikation

Send Clock (ms)

Sendetakt in Millisekunden.

Reduction Ratio

Untersetzungsfaktor

Der Sendezyklus ist festgelegt durch Send Clock * Reduction Ratio. Ein Send Clock von 1ms und eine Reduction Ratio von 4 bedeuten also, dass alle 4ms IO-Daten gesendet werden.

Phase

Durch eine Reduction Ratio von n wird der Sendezyklus in die Phasen 1 bis n unterteilt (wobei nur in einer Phase Daten gesendet werden). Hier können Sie zum Zweck der Lastverteilung festlegen, in welcher Phase die Daten gesendet werden.

Wenn wie im Bespiel oben Send Clock = 1 und Reduction Ratio = 4, dann könnten Sie folglich Phasen 1 - 4 konfigurieren. Bei 4 Slaves mit diesen Send Clock- und Reduction Ratio-Einstellungen könnten Sie also jedem der 4 Slave eine der Phasen 1 - 4 zuweisen. Dadurch wird in jeder der 4 Phasen des Sendezyklus nur ein Datenpaket gesendet und die Last gleichmäßig verteilt.

Watchdog (ms)

Überwachungszeit. Mögliche Werte: 3 ms bis 1920 ms. (Schrittweite abhängig von Send Clock * Reduction Ratio)

Wenn der Controller oder das PROFINET-Device innerhalb diesen Zeitraums keine IO-Daten vom Kommunikationspartner erhalten hat, führt dies zum Verbindungsabbruch. Das Gerät geht in Fehler und schaltet die Ausgänge auf Ersatzwerte.

VLAN-ID

VLAN Kennzeichner: Nummer zwischen 0–4095 für VLAN Typ 802.1Q.

Hinweis: Für neuere Geräte nach PROFINET-Spezifikation V2.3 ist nur noch "0" zulässig.

RT-Class

Wenn verfügbar, können Sie von der Liste die gewünschte RT-Class wählen (Echtzeitkommunikation).

Anwenderparameter

Alle Standardwerte setzen

CODESYS setzt alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen (siehe Spalte "Standardwert") aus der GSDML-Datei zurück.

Alle Werte lesen

CODESYS liest die aktuellen Werte aus dem Gerät und aktualisiert sie im Editor.

Alle Werte schreiben

CODESYS schreibt die aktuellen Werte des Editors in das IO-Device. Nicht alle IO-Devices unterstützen eine Aktualisierung ihrer Parameter im Run-Mode. In diesem Fall erscheint eine Fehlermeldung.

Siehe auch