Alternativ zum allgemeinen CANbus-Knoten können Sie im Falle eines NetX-Feldbusses den CANbus-Knoten (NetX) zum Gerätebaum hinzufügen. Bei diesem Knoten ist zusätzlich der NetX-Konfigurationsdialog verfügbar, um den NetX-Chip (Steckplatz der Karte) und den Kommunikationskanal auf diesem Chip auszuwählen. Der Name der Einstellung im Dialog und die möglichen Einstellungen, die in den Auswahllisten bereitstehen, werden durch die Gerätebeschreibung definiert.
Slot |
Verwendeter Steckplatz. Im Fall von PCI-Karten mit NetX-Chip entsprechen die Steckplatznummern (Slots) üblicherweise den Kartennummern. |
NetX Com Channel |
Verwendeter Kommunikationskanal auf der gewählten Karte. Eine NetX-Karte kann bis zu vier Kommunikationskanäle zu verschiedenen Feldbussen haben. |
automatische Bus-Initialisierung |
ACHTUNG: Eine Neuinitialisierung unterbricht den Bus und könnte zu unerwartetem Verhalten der Maschine führen. Bei NetX-CAN ist die Option deaktiviert. |
Siehe auch