Einfügen eines PCAN-USB-Adapters

Info

Die Komponente CmpPCANBasicDrv basiert auf der PCAN-Basic-API, die neben dem USB-Dongle auch andere Hardware unterstützt. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Homepage der Firma PEAK-System.

Die PCAN-Basic-API-Unterstützung ist nur für die CODESYS Control Win V3 und die CODESYS Gateway V3 implementiert.

Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Laden Sie den Treiber von der Herstellerseite und installieren Sie ihn auf dem Windows-Betriebssystem.

  2. Öffnen Sie die SPS-Konfigurationsdatei CODESYSControl.cfg in einem Texteditor. Sie finden die Datei im Installationsverzeichnis von CODESYS im Verzeichnis \\GatewayPLC.

    Wenn Sie die CODESYS Gateway V3 nutzen wollen, öffnen Sie die Gateway.cfg.

  3. Fügen Sie folgende Zeile in der Sektion [ComponentManager] hinzu: Component.X=CmpPCANBasicDrv.

  4. Achten Sie dabei, dass die Komponentennummer X (X=1,2,3…) fortlaufend und ohne Lücken eingetragen ist.

  5. Speichern Sie die Änderungen und schließen Sie den Editor.

  6. Starten Sie das Laufzeitsystem.

    ⇒ CODESYS zeigt die erkannte PCAN-Hardware und die zugehörige CAN-Netzwerk-Nummer im PLC-Logger an.

  7. Tragen Sie die CAN-Netzwerk-Nummer in der Registerkarte Allgemein des CANBus unter Netzwerk ein.

Siehe auch