Die Komponente CmpCANFoxDrv basiert auf der Sontheim MT-API, die neben dem USB-Dongle auch andere Hardware unterstützt. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Homepage der Firma Sontheim Industrie Elektronik GmbH.
Die MT-API-Unterstützung ist nur für die CODESYS Control Win V3 und die CODESYS Gateway V3 implementiert.
Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:
Laden Sie den Treiber von der Herstellerseite und installieren Sie ihn auf dem Windows-Betriebssystem.
Öffnen Sie die SPS-Konfigurationsdatei CODESYSControl.cfg
in einem Texteditor. Sie finden die Datei im Installationsverzeichnis von CODESYS im Verzeichnis \\GatewayPLC
.
Wenn Sie die CODESYS Gateway V3 nutzen wollen, öffnen Sie die
Gateway.cfg
.
Fügen Sie folgende Zeile in der Sektion [ComponentManager]
hinzu: Component.X=CmpCANFoxDrv
.
Achten Sie dabei, dass die Komponentennummer X (X=1,2,3…) fortlaufend und ohne Lücken eingetragen ist.
Speichern Sie die Änderungen und schließen Sie den Editor.
Starten Sie das Laufzeitsystem.
⇒ CODESYS zeigt die erkannte MT-API-Hardware (beispielsweise CANfox) und die zugehörige CAN-Netzwerk-Nummer im PLC-Logger an.
Tragen Sie die CAN-Netzwerk-Nummer in der Registerkarte Allgemein des CANBus unter Netzwerk ein.
Siehe auch