Registerkarte 'Modbus Slave Init'

Objekt: Modbus Slave seriell, Modbus Slave TCP

Die Registerkarte dient zur Definition von Initialisierungskommandos.

Initialisierungskommandos werden einmalig beim Starten des Busses oder beim Aktiveren des Slaves (Setzen des "Enabled"-Flag der Slave-Instanz ) ausgeführt.

Beim Einrichten oder Editieren eines Slave Initialisierungswertes sind folgende Parameter in den zugehörigen Dialogen zur Verfügung gestellt:

Nach oben

Nach unten

Die Reihenfolge der Kanäle legt auch die Reihenfolge der Initialisierung der Variablen fest.

Neu...

Öffnet den Dialog Initialisierungswert. Darin werde die Initialisierungskommandos festgelegt.

Dialog 'Initialisierungswert'

Zugriffstyp

  • Write Single Coil (Funktionscode 05)

  • Write Single Register (Funktionscode 06)

  • Write Multiple Coils (Funktionscode 15)

  • Write Multiple Registers (Funktionscode 16)

Register Offset

Nummer des Registers, in das geschrieben werden soll (Wertebereich 0-65535)

Länge

Anzahl der zu schreibenden Register (= Words)

Wertebereich des Parameters ist abhängig vom Funktionscode:

Initialisierungswert

Initialisierungswert für Register

Kommentar

Möglichkeit zur kurzen Beschreibung der Daten

Siehe auch