Registerkarte 'ModbusTCP Slave - Allgemein'

Objekt: Modbus SlaveTCP

Die Registerkarte enthält die Grundeinstellungen für die Kommunikation im Netzwerk.

Modbus-TCP

Slave IP-Adresse:

Response Timeout

Zeitintervall, in dem der Master die Antwort dieses Slaves abwarten wird. Sie ist speziell auf diesen Slave-Knoten abgestimmt und überschreibt die allgemeine Response Timeout Einstellung des zugehörigen Masters.

Port

Port Nummer (TCP/IP) des Slaves. Für Modbus ist 502 Standard.

Info

Die Kommunikationseinstellungen können zur Laufzeit durch die Methode UpdateCommunicationSettings verändert werden. Diese Methode ist für den implizit erzeugten FB dieses Modbus-Slaves verfügbar.

Siehe auch