Befehl 'Perspektive wählen'

Funktion: Der Befehl ermöglicht einen Wechsel zwischen der CODESYS-Perspektive und der HMI-Perspektive.

Aufruf: Menü Ansicht .

Siehe auch

CODESYS Perspektive

CODESYS stellt sich in der üblichen, baumorientierten Perspektive dar, in der typischerweise IEC-Applikationen entwickelt werden.

HMI-Perspektive

CODESYS stellt sich in der HMI-Perspektive dar, in der die Entwicklung von HMI-Applikationen unterstützt wird. Die Perspektive gliedert sich in die einzelnen AnsichtenVisualisierungen, Datenquellen und HMI-Features.

Siehe auch