Symbol:
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Tracekonfiguration.
Aufruf: Kontextmenü des Visualisierungselements, Eigenschaft Trace des Visualisierungselements.
Voraussetzung: Im Editor ist ein Element des Typs Trace selektiert.
Die Baumansicht visualisiert die Tracekonfiguration und ermöglicht darin zu navigieren.
Der oberste Eintrag enthält den Namen des Traces. Wenn dieser Eintrag selektiert ist, erscheint im Fensterbereich daneben die Gruppe Aufzeichnungseinstellungen.
Darunter befindet sich je ein Eintrag für die Variablen, deren Daten kontinuierlich erfasst werden. Wenn eine Variable selektiert ist, erscheint im Fensterbereich daneben die Gruppe Variableneinstellungen.
Nur im Trace kann ein Trigger konfiguriert werden. |
|
Task |
Task, in der die Datenerfassung erfolgt. |
Aufzeichnungsbedingung |
Aufzeichnungsbedingung, unter der die Applikation zur Laufzeit Daten erfasst. Variable (BOOL) |
Kommentar |
Beispiel: |
Auflösung |
Maßeinheit des Zeitstempels, der pro Datensatz erfasst wird.
|
Automatischer Neustart |
|
Anzeige |
Dialog Anzeigeeinstellungen öffnet sich. |
Erweitert |
Dialog Erweiterte Traceeinstellungen öffnet sich. |
Vom Trace kopieren |
Dialog Kopiere Einstellungen von Traceinstanz öffnet sich. Wenn Sie bereits eine bestehende Tracekonfiguration von einem Traceobjekt erstellt haben, können Sie die Konfigurationsdaten in das Visualisierungselement kopieren. Wählen Sie dazu das entsprechende Objekt aus. |
Siehe auch
Variable |
Variable, deren Wert erfasst wird
Gültige Datentypen sind alle Standarddatentypen außer |
Parameter |
Parameter, dessen Wert erfasst wird.
|
|
Ermöglicht Umschaltung zwischen Variable und Parameter. |
Zugehörige Achse |
Y-Achse des Tracediagramm für die Variable.
Hinweis: Die zusätzlich konfigurierten Y-Achsen sind im Dialog Anzeigeeinstellungen bearbeiten konfiguriert. |
Variablenname anzeigen |
Wenn unter Beschreibung zusätzlich ein Text angegeben ist, steht zuerst der Text und dahinter der Variablennamen in Klammern.
Beispiel:
Wenn Beschreibung keinen Text enthält, ist automatisch die Eigenschaft Variablenname anzeigen aktiviert. Dann wird nur der Name ausgegeben, zum Beispiel
|
Beschreibung |
Text des Tooltips. Er wird angezeigt, wenn ein Visualisierungsbenutzer im Tracediagramm den Cursor verschiebt.
Beispiel: Der Text ist auch im Objekt GlobalTextList eingetragen und dort lokalisierbar. |
Farbe |
Farbe des Graphen im Diagramm. |
Linientyp |
Darstellung des Graphen als Liniendiagramm
|
Linienbreite |
In Pixel
Beispiel: |
Linienstil |
Darstellung der Linie entweder durchgezogen, gestrichelt, gepunktet, als Strichpunkt oder als Strichpunktpunkt. |
Punkttyp |
Darstellung des Graphen als Punktdiagramm. Dieser Konfigurationseintrag bestimmt zusammen mit Linientyp das Erscheinungsbild des Graphen.
Hinweis: Bei Punkt oder Kreuz kann es bei vielen aufzuzeichnenden Variablen zu einem "Paint Buffer Overflow" kommen. |
Warnung bei Minimum |
|
Kritische untere Grenze |
Minimalwert
Beispiel: |
Farbe |
Warnfarbe bei Unterschreitung |
Warnung bei Maximum |
|
Kritische obere Grenze |
Maximalwert
Beispiel: |
Farbe |
Warnfarbe bei Überschreitung |
Dynamische Anzeigeoptionen |
|
Variable für Sichtbarkeit |
Variable (
|
Siehe auch