Befehl 'Visualisierungsstil-Repository'

Symbol:

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Visualisierungsstile. Er ermöglicht die Bearbeitung von Visualisierungsstil-Repositorys.

Aufruf: Menü Tools

Siehe auch

Dialog 'Visualisierungsstile'

Speicherort

Name des aktuell ausgewählten Repositorys. Voreinstellung: System

: Listet die auf dem Entwicklungssystem installierten Repositorys auf.

(...)

Speicherort des Repositorys

Beispiel: (C:\\ProgramData\\CODESYS\\Visualization Styles)

Speicherorte bearbeiten

Dialog Repository-Speicherorte bearbeiten öffnet sich.

Installierte Visualisierungsstile

Firma

Wenn ein Firmenname angegeben ist, wird die Baumansicht gefiltert und nur die Stile der ausgewählten Firma werden angezeigt.

Voreinstellung: (Alle Firmen). Es wird nicht gefiltert.

: Listet alle Firmen auf, die in den Stilen angegeben sind.

Fenster mit Stilen

Baumansicht aller Versionen der installierten Visualisierungsstile des ausgewählten Repositorys

Lokalisierte Namen anzeigen

: Namen des Stils wird lokalisiert in der in CODESYS eingestellten Sprache angezeigt.

: Stil wird mit Quellnamen angezeigt.

Installieren

Dialog Visualisierungsstil(e) auswählen erscheint.

Deinstallieren

Die selektierte Version des Stils wird aus dem Repository entfernt.

Vorschau

Fenster erscheint. Dort wird eine Vorschau auf den ausgewählten Stil in der ausgewählten Version angezeigt. Bestimmte Elemente sind im Stil dargestellt.

Dialog 'Repository-Speicherorte bearbeiten'

Repositorys (Elemente werden in dieser Reihenfolge gesucht)

Speicherort

Speicherort des eingerichteten Repositorys auf dem Entwicklungssystem

Beispiel : C:\\ProgramData\\CODESYS\\Visualization Styles

Name

Voreinstellung: System

Hinzufügen

Dialog Repository-Speicherort öffnet sich. Er ermöglicht das Verwalten von weiteren Repositorys.

Bearbeiten

Entfernen

Nach oben

Die Reihenfolge in der Liste der Repositorys wird angepasst. Sie bestimmt die Abarbeitungsreihenfolge beim Suchen nach Elementen.

Nach unten