Funktion: Der Dialog dient der Verwaltung der Kennzeichen in einer Baumansicht. Unterhalb eines Kennzeichens sind die zugeordneten Elemente aufgelistet. Benutzerdefinierte Kennzeichen können erstellt und die Zuordnung zu den Visualisierungselementen bearbeitet werden. Der Name des Kennzeichens erscheint in der Ansicht Werkzeuge als Beschriftung der Schaltfläche zum Öffnen der Elementauswahl.
Aufruf: Klick auf Symbol in Ansicht Werkzeuge
Siehe auch
Kennzeichen |
Baumansicht
|
|
Listet die zugeordneten Visualisierungselemente auf. Mit Klick auf Ent kann ein selektiertes Visualisierungselement entfernt werden. Tipp: Die Zuordnung wird in der Ansicht Werkzeuge mit Hife des Kontextmenüs eines selektierten Elements erstellt. |
Aktiv |
|