Funktion: Der Dialog dient zur Konfiguration der objektabhängigen Eigenschaften.
Aufruf: Menü Ansicht, Kontextmenü des Visualisierungsobjekts in der Ansicht Geräte oder POUs.
Die Registerkarte dient der Festlegung, welche Benutzergruppe welche Aktionen auf das Objekt ausführen darf.
Siehe auch
Die Registerkarte ordnet der Visualisierung einen Visualisierungstyp zu.
Außerdem enthält sie Einstellungen zur Fenstergröße, die zur Laufzeit angewendet werden.
Visualisierung |
Visualisierungstyp für eine gewöhnliche oder eine referenzierte Visualisierung. Voreinstellung. |
Dialog |
Visualisierungstyp für eine Visualisierung, die als Dialog auf ein Eingabeereignis hin in einem eigenen Fenster erscheint. Die Eingabeaktion ist dabei Dialog öffnen. Die Eingabeaktion Dialog schließen schließt das Fenster wieder. Tipp: Ein Dialog enthält meistens am unteren Rand eine Schaltfläche mit OK oder Abbrechen zum Bestätigen oder Verwerfen der Benutzereingabe und zum Schließen des Dialogs. Ein einfacher Dialog oder eine Eingabeaufforderung, enthält lediglich einen Frage- oder Hinweistext und Schaltflächen, um den Dialog mit Ja oder Nein zu schließen. Ein Dialog ist Teil einer Benutzeroberfläche. Solange ein Dialog geöffnet ist, ist die restliche Benutzeroberfläche üblicherweise gesperrt. |
Nummernfeld/Tastatur/Dialog für Eingabekonfiguration |
Visualisierungstyp für eine Visualisierung, die einen virtuellen Ziffernblock oder eine virtuelle Tastatur darstellt. Sie erscheint, wenn ein Benutzer aufgefordert wird Text einzugeben. Die Eingabeaktion dafür ist Variable schreiben.
Hinweis: Die Schnittstelle dieser Visualisierung muss außerdem konform sein zu den Schnittstellen der Standardvisualisierungen für Ziffernblock oder Tastatur, die die Bibliothek
Tipp: Die Bibliothek |
Dialog ist undurchsichtig |
Nutzen Sie diese Option wenn der von Ihnen gezeichnete Dialog rechteckig und volldeckend ist, also keine transparenten Anteile enthält. |
Automatisch erkannte Visualisierungsgröße verwenden |
|
Hintergrundbild einbinden |
|
Angegebene Visualisierungsgröße verwenden |
|
Intern |
Während der Bearbeitung als Bibliotheksprojekt, während das Projekt in CODESYS geöffnet ist, wird eine interne Visualisierung wie alle Visualisierungen behandelt. Die interne Visualisierung erscheint in Auswahllisten. Oder auch im Visualisierungsmanager in der Registerkarte Visualisierungen. Die internen Visualisierungen, die eine eingebundene Bibliothek enthält, sind für Sie nicht sichtbar. |
Siehe auch