Symbol:
Funktion: Der Dialog dient der Konfiguration der projektweiten Einstellungen für Objekte des Typs Visualisierung.
Aufruf: Menü Visualisierung
, KategorieVoraussetzung: Ein Projekt ist geöffnet.
Textlisten-Dateien |
Verzeichnis, das Textlisten enthält, die im Projekt zur Verfügung stehen, um Texte für verschiedene Sprachen zu konfigurieren. CODESYS verwendet das Verzeichnis zum Beispiel beim Exportieren oder Importieren von Textlisten.
Mit Klick auf |
Bilddateien |
Verzeichnis, das Bilddateien enthält, die im Projekt zur Verfügung stehen. Mehrere Ordner sind mit einem Strichpunkt voneinander getrennt. CODESYS verwendet das Verzeichnis zum Beispiel beim Exportieren oder Importieren von Bilddateien.
Mit Klick auf |
Eigenschaften-Handling in allen Elementeigenschaften aktivieren |
Voraussetzung: Ihr IEC-Code enthält mindestens ein Objekt des Typs Schnittstelleneigenschaft, also eine Eigenschaft
|
Siehe auch
Symbolbibliotheken |
Liste aller installierten Symbolbibliotheken
Beispiel: |
Zugewiesen |
|
Siehe auch