Visualisierungen, die den Visualisierungstyp Dialog haben und als Eingabeaufforderung dienen, werden automatisch instanziert und vom internen Dialogmanager verwaltet.
In der Applikation kann auf den Dialogmanager über den ebenfalls internen Visualisierungsmanager zugegriffen werden, indem die Methode GetDialogManager
aufgerufen wird.
Der Dialogmanager verfügt über die folgenden Methoden, die der Handhabung eines Dialogs dienen.
Sie können die Methodenaufrufe in Funktionsbausteinen oder Funktionen porgrammieren, die selber aus der Visualisierung heraus über die Aktion ST-code ausführen
aufgerufen werden.
Außerdem können Sie die Methodenaufrufe im Applikationscode programmieren. Achten Sie darauf, dass der Aufruf in der VISU_TASK
läuft. Wenn das nicht der Fall ist, ist das Verhalten undefiniert.
Siehe auch
Liefert einen Pointer auf die Dialogstruktur.
Für jede Darstellungsvariante werden jeweils Dialogdaten gehalten.