Registerkarte 'Visualisierungsmanager' - 'Schriftart'

Symbol:

Funktion: Die Registerkarte bietet Einstellungen, um Schriftart und Schriftgröße in der Visualisierung sprachabhängig anzupassen. Die Einstellungen gelten für alle Visualisierungen der Applikation, zu der auch der Visualisierungsmanager gehört.

Sprachspezifische Schriftarteinstellungen

Sprache

Sprache, die im Projekt verwendet wird. Für jede Sprache ist eine Spalte angelegt. Dafür werden alle Textlisten, auch die aus eingebundenen Bibliotheken durchsucht.

Schriftart

Schriftart, die in der Visualisierung abhängig von der Sprache verwendet wird.

Größenfaktor

Faktor, der auf den Schriftgrad aller Texte in der Visualisierung wirkt.

Voreinstellung: 1

Wenn der Faktor kleiner 1 ist, führt das zu einer Verkleinerung des Schriftgrads. Wenn der Faktor 1 ist, werden alle Texte unverändert, wie in Eigenschaften definiert, dargestellt.

Rote Hervorhebung einer Zelle

Sprache, die so gekennzeichnet ist, ist in den Textlisten des Projekt oder der Bibliotheken aktuell nicht mehr vorhanden.

Diese Kennzeichnung ist zur Laufzeit nicht vorhanden.

Kontextmenü einer selektierten Tabellenzeile

Sprache löschen

Die zugehörige Spalte wird entfernt. Das ist vor allem dann ratsam, wenn Einstellungen der Spalte rot hervorgehoben sind.

Spracheinstellungen kopieren

Alle Einstellungen der Spalte werden in die Zwischenablage übernommen.

Spracheinstellungen einfügen

Alle Einstellungen der Spalte werden mit den Werten aus der Zwischenablage überschrieben.

Allgemeine Schriftarteinstellung

Automatisches Verkleinern der Schriftgröße

: Wenn der darzustellende Text in der eingestellten Formatierung nicht in das Textfeld passt, wird die Schriftgröße automatisch verkleinert, bis der Text vollständig in das Textfeld passt.

Tipp: Damit wird bei einer Sprachumschaltung in eine Sprache, die mehr Platz benötigt, verhindert, dass ein Text nicht vollständig angezeigt wird. Vorausgesetzt, es steht eine ausreichend kleine Schriftart zur Verfügung.

Siehe auch