Registerkarte 'Visualisierungsmanager' - 'Benutzerverwaltung'

Symbol:

Die Registerkarte Benutzerverwaltung dient der Erstellung und Konfiguration der Visualisierungsbenutzerverwaltung und ihrer Benutzer und Gruppen.

Wenn noch keine Benutzerverwaltung konfiguriert ist, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

Leere Benutzerverwaltung anlegen

Die Benutzerverwaltung öffnet sich. Die Gruppe None ist angelegt.

Benutzerverwaltung mit Standardgruppen und -benutzern anlegen

Die Benutzerverwaltung öffnet sich. Folgende Gruppen und Benutzer sind angelegt:

  • Gruppe Admin mit Benutzer Admin

  • Gruppe Service mit Benutzer Service

  • Gruppe Operator mit Benutzer Operator

  • Gruppe None

Projekt mit mehreren Visualisierungsbenutzerverwaltungen

Wählen zwischen lokaler und Remote-Benutzerverwaltung

Voraussetzung: Das Projekt enthält mehrere Geräte mit einer Visualisierungsbenutzerverwaltung.

Lokale Benutzerverwaltung verwenden

Für die Visualisierung wird die Benutzerverwaltung dieses Visualisierungsmanagers verwendet.

Remote-Benutzerverwaltung verwenden

Auswahlliste mit allen Geräten des Projekts, die eine eigene Visualisierungsbenutzerverwaltung haben.

Visualisierungsbenutzerverwaltung auf der Steuerung für eine Visualisierung ohne Darstellungsvariante

Auch wenn es in der Applikation keine Darstellungsvariante der Visualisierung gibt, kann es erforderlich sein, dass sich die Visualisierungsbenutzerverwaltung auf der Steuerung befindet. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sich HMIs mit der Steuerung verbinden.

Voraussetzung: Die Visualisierung hat keine Darstellungsvarianten oder nur Objekte HMI Visualisierungen. Dies bedeutet, dass unter dem Visualisierungsmanager eine Objekte Web-Visualisierung, Target-Visualisierung oder Remote-Target-Visualisierung eingefügt sind.

Visu-Benutzerverwaltung auf der SPS verwenden - Diese Option muss aktiviert sein, wenn HMIs mit dieser zentralen Benutzerverwaltung verbunden werden sollen.

: Benutzerverwaltung wird auf die Steuerung geladen.

Registerkarte 'Gruppen'

Gruppenname

Wenn Sie den Knoten anklicken, werden alle Benutzer, die der Gruppe zugeordnet sind, aufgelistet.

Automatisches Abmelden

: Das Eingabefeld Abmeldezeit ist aktiv und editierbar.

Abmeldezeit

Eingabefeld für ganzzahligen Wert

Auswahlliste für Zeiteinheit Min, Sek oder Std

Recht zum Ändern der Benutzerdaten

: Die Gruppe erhält das Recht, die Benutzerdaten zu bearbeiten, wenn die Visualisierung im Onlinebetrieb ist.

Beschreibung

Der Text ist nur im Programmiersystem sichtbar. Er wird nicht auf die Steuerung geladen.

ID

Eindeutige ID für jede Gruppe. Wird vom System automatisch vergeben.

Eine neue Gruppe hinzufügen

Mausklick in die letzte Zeile der Tabelle in das Feld Gruppenname und Eingabe des Namens für die neue Gruppe.

Eine Gruppe löschen

Selektion einer Gruppe und Drücken von Entf. Die Gruppe None kann nicht gelöscht werden.

Schaltflächen

Visualisierungen / Tastaturkürzel aktualisieren

Öffnet den Dialog Visualisierungen und Hotkeys aktualisieren.

Aktualisierung, wenn Gruppen zu einem Zeitpunkt geändert wurden, als Visualisierungen oder Tastaturkürzel bereits eingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten hatten.

Verwendung der Gruppen auflisten

Auflistung der Visualisierungen und Tastaturkürzel mit eingeschränkten Zugriffsrechten.

Die Auflistung wird in der Ansicht Meldungen angezeigt.

Gruppen für globale Visualisierungen exportieren

Die definierten Gruppennamen werden nach Tools ‣ Optionen ‣ Visu-Benutzerverwaltung übertragen. Dort werden Sie unter Folgenden Benutzergruppenliste für die Visualisierung verwenden aufgelistet. Die Auflistung kann dort auch geändert werden.

Gesamte Benutzerverwaltung löschen

Die Benutzerverwaltung wird gelöscht und die Startansicht mit den Schaltflächen

Leere Benutzerverwaltung anlegen und

Benutzerverwaltung mit Standardgruppen und -benutzern anlegen erscheint.

Benutzerverwaltung exportieren

Die Auswahlliste öffnet sich:

  • Vor V3.5 SP6

  • Ab V3.5 SP6

Ein Standarddialog öffnet sich, um die Benutzerverwaltung als CSV-Datei in einem beliebigen Verzeichnis mit beliebigem Namen zu speichern

Benutzerverwaltung importieren

Ein Standarddialog öffnet sich, um eine Benutzerverwaltung zu importieren. Die Benutzerverwaltung muss eine CSV-Datei sein.

,

Schiebt die selektierte Gruppe um eine Zeile nach oben/unten und verändert somit die Hierarchie der Gruppe.

Eine Gruppe einer höheren Hierarchie kann nicht weniger Zugriffsrechte für ein Element haben, als eine Gruppe niedrigerer Hierarchie.

Dialog Visualisierungen und Hotkeys aktualisieren

Der Dialog aktualisiert nur Visualisierungselemente und Hotkeys mit konfigurierten Zugriffsrechten.

Neue Gruppe hinzufügen

Auswahlliste mit allen neu erstellten Gruppen dieser Benutzerverwaltung.

Voraussetzung: Es wurde eine neue Benutzergruppe erstellt.

Einstellung für neue Gruppe

  • neue Gruppe in Visualisierung/Hotkey erhält gleiches Recht wie Gruppe: : Auswahlliste mit allen bestehenden Gruppen dieser Benutzerverwaltung

  • neue Gruppe soll folgendes Recht erhalten

    • für Visualisierungselemente: Auswahlliste mit den Rechten: Bedienbar, Nur sichtbar, Unsichtbar

    • für Hotkeys: Auswahlliste mit den Rechten: Bedienbar, Nicht bedienbar

Nicht existierende Gruppen löschen

Wenn keine betroffenen Visualisierungselemente oder Hotkeys für die Aktualisierung gefunden werden, wird dies als Meldung in der Ansicht Meldungen, Kategorie Visualisierung angezeigt.

Gruppen umbenennen

Aktualisierung

Aktualisiert die Zugriffsrechte der betroffenen Visualisierungselemente und Hotkeys

Registerkarte 'Benutzer'

Anmeldename

Name, mit dem sich der Benutzer in der Visualisierung zur Laufzeit anmeldet.

Dieser Name eindeutig sein

Vollständiger Name

Dieser Name darf mehrmals in der Benutzerverwaltung existieren.

Passwort

Wird von CODESYS verschlüsselt. Standardmäßig ist hier der Anmeldename eingetragen.

Wenn Sie auf ein Feld Passwort einer selektierten Zeile klicken, öffnet sich der Dialog Passwort ändern.

Benutzergruppe

Gruppe(n), der der Benutzer angehört.

Wenn Sie auf das Feld Benutzergruppe eines selektierten Benutzers klicken, öffnet sich der Dialog Benutzergruppen, denen der Benutzer angehört

  • Gruppen

  • Zugewiesen: : Der Benutzer wird dieser Gruppe zugeordnet

Deaktivieren

: Der Benutzer wird deaktiviert.

Beschreibung

Beschreibungstext steht nur im Programmiersystem zur Verfügung und wird nicht auf die Steuerung geladen.

Schaltflächen

Benutzer von Gerät laden

Die Daten der Benutzerverwaltung werden von der Steuerung geladen.

Wenn bereits Benutzerdaten konfiguriert sind, werden sie überschrieben.

Download der Benutzer auf Gerät

Die Daten der Benutzerverwaltung werden auf die Steuerung geladen.

Die bisherige Benutzerverwaltung auf der Steuerung wird überschrieben.

Benutzerverwaltung exportieren

Auswahlliste öffnet sich:

  • Vor V3.5 SP6

  • Ab V3.5 SP6

Ein Standarddialog öffnet sich, um die Benutzerverwaltung als CSV-Datei in einem beliebigen Verzeichnis mit beliebigem Namen zu speichern.

Benutzerverwaltung importieren

Ein Standarddialog öffnet sich zur Auswahl der Benutzerverwaltung (im CSV-Format) aus dem Dateisystem.

Registerkarte 'Einstellungen'

Einstellungen für den Download der Benutzerdaten

Download bei jedem Einloggen

Die Daten der Benutzerverwaltung werden bei jedem Einloggen auf die Steuerung geladen.

Bereits existierende Daten werden überschrieben.

Kein Download beim Einloggen

Die Daten der Benutzerverwaltung werden nie auf die Steuerung geladen, auch wenn sie sich geändert haben.

Bei jedem Download neu entscheiden

Ein Dialog Warnung öffnet sich, in dem Sie den Download bestätigen oder ablehnen.

Zugriffsrechte für Elemente

Gruppenhierarchie benutzen

: Die Zugriffsrechte können nur der Gruppenhierarchie der Registerkarte Gruppen entsprechend vergeben werden.

Die Gruppe in der ersten Zeile der Auflistung Gruppe hat die höchste Hierarchie.

Eine Gruppe einer höheren Hierarchie kann nicht weniger Zugriffsrechte für ein Element haben, als eine Gruppe niedrigerer Hierarchie.

Logout-Verhalten

Beim Logout zur Startvisualisierung wechseln

: Wechselt beim Ausloggen zur Visualisierung, die in der jeweiligen Darstellungsvariante als Startvisualisierung konfiguriert ist.

Login-Einstellungen

Login-Beschränkungen anwenden

: Die Einstellungen Maximale Anzahl von Authentifizierungsversuchen und Benutzersperre werden für die Visualisierungen der Applikation verwendet.

Maximale Anzahl Authentifizierungsversuche

Mögliche Werte: [1...10]

Wenn die maximale Anzahl von Authentifizierungsversuchen erreicht wird, wird der Benutzer, abhängig von den Einstellungen Benutzersperre temporär oder permanent gesperrt.

Benutzersperre

  • Permanente Sperre: Der Benutzer wird dauerhaft gesperrt.

    Info: Benutzer mit dem Recht zum Ändern der Benutzerdaten können nicht dauerhaft gesperrt werden.

  • Temporäre Sperre, Zeit: Angabe in Minuten, mögliche Werte [1...2880]

    Hinweis: Benutzer mit dem Recht zum Ändern der Benutzerdaten haben als temporäre Sperre immer 10 Minuten, auch wenn an dieser Stelle ein anderer Wert eingegeben wird.

CSV-Datei mit den Daten der Benutzerverwaltung

Die Daten der Benutzerverwaltung werden als CSV-Datei in folgendem Format gespeichert:

  • Benutzergruppen: ID;group name; automatic logoff TRUE/FALSE;logoff time;unit logoff time;permission to change user date TRUE/FALSE

  • Benutzer: login name;full name;password encrypt TRUE/FALSE;password;group ID;user deactivated TRUE/FALSE

Verwenden Sie dieses Format, wenn Sie Daten der Benutzerverwaltung mit einem beliebigen Tool bearbeiten möchten. Wenn Sie password encrypt auf FALSE setzen, kann ein nicht verschlüsseltes Passwort eingegeben werden. Im Beispiel wurde für den Benutzer Hugo das unverschlüsselte Passwort Yellow eingegeben. Wenn Sie die CSV-Datei mit dem Befehl Benutzerverwaltung importieren importieren, wird das Passwort automatisch verschlüsselt.

Beispiel

V1.0.0.1
Usergroups:
1;Admin;TRUE;1;Minute;TRUE
3;Operator;FALSE;1;Minute;FALSE
7;Service;FALSE;1;Minute;FALSE
0;None;FALSE;1;Minute;FALSE
4;Early and late shift;FALSE;1;Minute;FALSE
2;Early shift;TRUE;1;Minute;FALSE
6;Late shift;FALSE;1;Minute;FALSE
User:
Service;Service;TRUE;C08298D42A35732CFFB7DF43771B7607;2;FALSE
Operator;Operator;TRUE;3D94AB9540B025B07773DE7037F19837;3;FALSE
John;Blue;TRUE;62ED5DE29E5DD4164A01F3AF1B81EFA0;4;FALSE
Paul;White;TRUE;01E2CBD4AE5442D9EACE33669549A3CC;2;FALSE
Hugo;Green;FALSE;Yellow;6;FALSE

Siehe auch