Symbol:
Funktion: Die Registerkarte listet alle projektweit verfügbaren Visualisierungen auf und ermöglicht für das Ladeverhalten eine Zuordnung der Visualisierungen abhängig von den Darstellungsvarianten.
Siehe auch
Standardverhalten |
Tipp: Verwenden Sie die explizite Auswahl, wenn Sie Visualisierungen indirekt über IEC-Variable referenzieren. |
Visualisierungen |
Darunter sind alle erstellten Visualisierungen des Projekts (aus Gerätebaums oder POUs-Ansicht) aufgelistet. |
Dialoge |
Darunter sind alle Visualisierungen des Typs Dialog des Projekts und aus Bibliotheken aufgelistet. Hinweis: Unter der Spalte Anzahl Instanzen ist angegeben, wie oft der zugehörige Dialog instanziert wird. |
<Name RemoteTargetVisu>, <Name TargetVisu>, <Name WebVisu>, |
Darstellungsvarianten, für die konfiguriert ist,welche Visualisierungen geladen werden.
Beispiel:
|
<Name HMI> |
HMI-Gerät, für das konfiguriert ist, welche Visualisierungen geladen werden. Das Ladeverhalten für ein HMI-Gerät kann separat eingestellt werden.
|
Anzahl Instanzen |
Der zugehörige Dialog wird mit der angegebenen Anzahl an Instanzen geladen und kann entsprechend oft ausgeführt werden.
Beispiel: Hinweis: Diese Spalte ist nur für Dialoge relevant. |