Attribut 'parameterstringof'

Das Pragma {attribute 'parameterstringof'} ermöglicht, dass der Instanzname eines angegebenen Übergabeparameter der referenzierten Visualisierung zur Verfügung gestellt wird. Eine Schnittstellenvariable (STRING) wird den Instanzname des angegebenen Übergabeparameters enthalten. Die Schnittstellenvariable ist innerhalb der referenzierten Visualisierung sichtbar und kann beispielsweise bei einer Textausgabe verwendet werden.

Syntax:

{attribute 'parameterstringof' := '<variable>'}

Beispiel: Deklaration einer Schnittstelle

VAR_INPUT
    {attribute 'parameterstringof' := 'iftDut_A'}
    sItfNameDut_A: STRING;
END_VAR
VAR_IN_OUT
     iftDut_A : DUT_A;
END_VAR

Siehe auch