Alarmverwaltung visualisieren

Mit der Alarmverwaltung stellt Ihnen CODESYS ein leistungsfähiges Objekt zum Anlegen und Verwalten von Alarmen zur Verfügung. Sie können die Alarme gruppieren und das Quittierverhalten individuell einstellen. Die Darstellung der Alarme in der Visualisierung können Sie ebenfalls anpassen.

Für die Anzeige und Verarbeitung der Alarme stehen Ihnen die Visualisierungselemente Alarmtabelle und Alarmbanner zur Verfügung. Die Alarmtabelle stellt die Alarmtexte in einer Liste dar. Das Alarmbanner ist eine vereinfachte Version der Alarmtabelle. Es visualisiert nur einen einzigen Alarm. Sie können jedoch durch Hinzufügen von Scroll-Elementen das Weiterschalten der Anzeige von einem zum anderen aktiven Alarm ermöglichen.

Siehe auch

Alarmtabelle erstellen

Voraussetzung: Sie haben in Ihrem Projekt Alarme in Alarmgruppen definiert und einer Alarmklasse zugewiesen. Die nachfolgende Anweisung basiert auf dem Beispiel, das im Kapitel "Alarmverwaltung konfigurieren" beschrieben ist.

  1. Öffnen Sie den Visualisierungseditor.

  2. Ziehen Sie das Element Alarmtabelle aus der Gruppe Alarmmanager mit der Maus in den Visualisierungseditor.

    ⇒ Das Visualisierungselement Alarmtabelle ist im Editor sichtbar.

  3. Definieren Sie in Alarmkonfiguration / Alarmgruppen welche Alarmgruppen visualisiert werden sollen. Klicken Sie dazu in das Wertefeld.

    ⇒ Der Dialog Auswahl Alarmgruppe öffnet sich.

  4. Deaktivieren Sie die Option Alle und selektieren Sie die Alarmgruppe Teilemangel. Fügen Sie die Gruppe mit einem Klick auf die Schaltfläche zu den ausgewählten Alarmgruppen hinzu.

  5. Definieren Sie in Alarmkonfiguration / Alarmklassen, welche Alarmklassen visualisiert werden sollen. Klicken Sie dazu in das Wertefeld.

    ⇒ Der Dialog Auswahl Alarmklasse öffnet sich.

  6. Deaktivieren Sie die Option Alle und selektieren Sie die Alarmklasse Teilemangel. Fügen Sie die Alarmklasse mit einem Klick auf die Schaltfläche zu den ausgewählten Alarmklassen hinzu.

  7. Fügen Sie eine weitere Spalte hinzu. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Spalten / Neu erstellen.

    ⇒ CODESYS fügt die Spalte [2] zu den Eigenschaften hinzu. In der Tabelle wird eine Spalte Symbol hinzugefügt.

  8. Wählen Sie für die Spalte [2] den Datentyp Zustand aus.

    ⇒ In der Tabelle erscheint die Standard-Spaltenüberschrift State.

  9. Benennen Sie die Spalte mit der Spaltenüberschrift "Status"

  10. Legen Sie das Aussehen von selektierten Tabellenzellen fest. Setzen Sie dazu die Eigenschaft Selektion / Selektionsfarbe auf Grün.

  11. Legen Sie die Variable bQuitAlarm für das Bestätigen der Meldungen mit der Eigenschaft Steuervariablen / Auswahl bestätigen fest.

  12. Passen Sie die anderen Eigenschaften an Ihre Anforderungen an. Eine vollständige Beschreibung der Eigenschaften finden Sie beim Visualisierungselement Alarmtabelle.

Siehe auch

Elemente zur Alarmquittierung einfügen

CODESYS stellt Ihnen vordefinierte Schaltflächen zur Steuerung der Alarme einer Alarmtabelle zur Verfügung.

Voraussetzung: Es befindet sich ein Element Alarmtabelle in Ihrer Visualisierung.

  1. Selektieren Sie das Visualisierungselement im Editor

  2. Führen Sie den Befehl Visualisierung ‣ Elemente zur Alarmquittierung einfügen aus.

    ⇒ Es öffnet sich der Dialog Assistent Alarmtabelle.

  3. Übernehmen Sie alle Vorgaben des Dialogs mit OK.

    ⇒ Vier Schaltflächen zum Steuern der Alarmtabelle werden eingefügt.

Siehe auch

Alarmbanner erstellen

Voraussetzung: Sie haben in Ihrem Projekt Alarme in Alarmgruppen definiert und einer Alarmklasse zugewiesen. Die nachfolgende Anweisung basiert auf dem Beispiel, das im Kapitel "Alarmverwaltung konfigurieren" beschrieben ist.

Das Alarmbanner zeigt im Onlinebetrieb einen aktiven Alarm an. Wenn es mehrere aktive Alarme gibt, erfolgt die Filterung anhand des im Alarmbanner eingestellten Filterkriteriums (neuester bei Filterkriterium "Priorität" und wichtigster bei Filterkriterium "Neuester"). Sehen Sie unten die Anleitung zum Hinzufügen von Scroll-Elementen, um die Anzeige zwischen mehreren aktiven Alarmen hin- und herschalten zu können.

  1. Öffnen Sie den Visualisierungseditor.

  2. Ziehen Sie das Element Alarmbanner aus der Kategorie Alarmmanager mit der Maus in den Visualisierungseditor.

    ⇒ Das Visualisierungselement Alarmbanner ist im Editor sichtbar.

  3. Definieren Sie in Alarmkonfiguration / Alarmgruppen welche Alarmgruppen visualisiert werden sollen. Klicken Sie dazu in das Wertefeld.

    ⇒ Der Dialog Auswahl Alarmgruppe öffnet sich.

  4. Deaktivieren Sie die Option Alle und selektieren Sie die Alarmgruppe Teilemangel. Fügen Sie die Gruppe mit einem Klick auf die Schaltfläche zu den ausgewählten Alarmgruppen hinzu.

  5. Definieren Sie in Alarmkonfiguration / Alarmklassen, welche Alarmklassen visualisiert werden sollen. Klicken Sie dazu in das Wertefeld.

    ⇒ Der Dialog Auswahl Alarmklasse öffnet sich.

  6. Deaktivieren Sie die Option Alle und selektieren Sie die Alarmklasse Teilemangel. Fügen Sie die Alarmklasse mit einem Klick auf die Schaltfläche zu den ausgewählten Alarmklassen hinzu.

  7. Setzen Sie die Eigenschaft Alarmkonfiguration / Filterkriterium auf Neuester.

    ⇒ Im Onlinebetrieb wird immer die neueste Alarmmeldung angezeigt.

  8. Fügen Sie eine weitere Spalte hinzu. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Spalten / Neu erstellen.

    ⇒ CODESYS fügt die Spalte [2] zu den Eigenschaften hinzu. In der Tabelle wird eine Spalte Symbol hinzugefügt.

  9. Wählen Sie für die Spalte [2] den Datentyp Zustand aus.

    ⇒ In der Tabelle erscheint die Standard-Spaltenüberschrift State.

  10. Legen Sie die Variable bQuitAlarm für das Bestätigen der Meldung mit der Eigenschaft Bestätigungsvariable fest.

Siehe auch

Elemente zum Scrollen der aktiven Alarme hinzufügen

Einem Alarmbanner können Elemente zum Wechseln der Anzeige zwischen den einzelnen gerade aktiven Alarmen hinzugefügt werden. Mit visulokalen Variablen oder Applikationsvariablen können Sie das Scrollen kontrollieren.

  1. Selektieren Sie das bereits eingefügte Visualisierungselement Alarmbanner. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Elemente zum Scrollen von Alarmen einfügen.

    ⇒ Der Alarmbanner-Assistent öffnet sich.

  2. Wählen Sie den Elementtyp für die Scroll-Elemente: Schaltfläche oder Rechteck.

  3. Aktivieren Sie die Aktion(en), für die ein Bedienelement eingefügt werden soll: Zum nächsten Alarm scrollen, Zum vorherigen Alarm scrollen.

  4. Tragen Sie eine boolesche Variable ein, die den Wert TRUE erhält, wenn mehrere aktive Alarme vorliegen. Wenn Sie in den Elementeigenschaften dafür bereits eine Projektvariable konfiguriert haben, ist sie hier im Assistenten ebenfalls bereits eingetragen. Andernfalls erzeugt CODESYS dafür jetzt automatisch die visualisierungslokale Variable xMultipleAlarmsActive.

  5. Prüfen Sie im nächsten Schritt die Konfiguration der Elementeigenschaften des erweiterten Alarmbanners.

  6. Selektieren Sie das Alarmbanner-Element und sehen in der Ansicht Eigenschaften den Abschnitt Handhabung von mehreren aktiven Alarmen. Sie haben zwei Optionen:

  7. Option 1: Die Anzeige soll automatisch wechseln. Aktivieren Sie die Eigenschaft Automatisch umschalten:

    ⇒ Sie definieren nun in Jede N Sekunde das Zeitintervall, nach dem die Anzeige im Alarmbanner im Onlinebetrieb jeweils zum nächsten Alarm geschaltet werden soll.

  8. Option 2: Die Anzeige soll über die Applikation gesteuert werden. Deaktiveren Sie die Eigenschaft Automatisch umschalten..

    ⇒ Die Weiterschaltung zwischen den aktiven Alarmen kann über zwei Variablen gesteuert werden. Standardmässig sind dafür xNext und xPrev für das Scrollen zum nächsten Alarm oder zum vorangegangenen Alarm angelegt. Sie können diese Variablen durch selbstdefinierte Applikationsvariablen ersetzen.

Alarmereignisse nach dem Inhalt der Latch-Variable filtern

Wenn sehr viele Alarmereignisse dargestellt werden, kann ein Filtern nach dem Inhalt einer Latch-Variablen nützlich sein. Wenn die Latch-Variable, die einem Alarm in der Alarmgruppendefinition zugeordnet ist, beispielsweise die Fehlernummer oder den Namen einer Bausteininstanz enthält, können Sie die Alarme in der Visualisierung danach filtern.

Zu diesem Zweck konfigurieren Sie in der Alarmvisualisierung eine Eingabemöglichkeit dafür, nach welchem Inhalt der Latch-Variablen gefiltert werden soll. Beispielsweise fügen Sie ein Eingabefeld hinzu, das auf die Variable schreibt, die in der Konfiguration des Elements Alarmtabelle oder Alarmbanner in der Eigenschaft Alarmkonfiguration - Filtern nach Latch 1 - FilterVariable steht.

Zusätzlich konfigurieren Sie eine Eingabemöglichkeit für den Typ der Filterung. Der Typ legt fest, ob für die Filterung ein numerischer Wert (getypte Literale, LINT-Literale) oder der Stringwert der Latch-Variablen herangezogen wird. Über die Typeinstellung 0 kann außerdem die Filterung abgeschaltet werden. Beispielsweise fügen Sie in der Visualisierung ein weiteres Eingabefeld ein, über das auf die Variable geschrieben wird, die in der Konfiguration der Alarmtabelle/Alarmbanner in der Eigenschaft FilterTyp steht.

Sehen Sie dazu im CODESYS Store das Beispielprojekt "Alarm Filter Latch Example"

Alarmereignisse für einen bestimmten Zeitraum anzeigen lassen

In vielen Fällen ist es bekannt, in welchem Zeitraum die Probleme auftraten und diese als Alarme aufgezeichnet wurden. Dann ist es häufig sinnvoll, nur diejenigen Alarme, die in dem bestimmten Zeitraum auftraten, anzeigen zu lassen. Die wichtigen Informationen werden dadurch optimiert angezeigt und schneller gefunden.

Zu diesem Zweck konfigurieren Sie in der Alarmvisualisierung zwei Eingabemöglichkeiten für Variablen, die in der Konfiguration des Elements Alarmtabelle oder Alarmbanner in der Eigenschaft Alarmkonfiguration - Filtervariable, von und Filtervariable, bis stehen. Außerdem konfigurieren Sie ein Eingabefeld für die Variable, die die Filterung aktiviert oder deaktiviert. Diese Variable ist in der Konfiguration des Elements Alarmtabelle oder Alarmbanner in der Eigenschaft Alarmkonfiguration - Filtertyp.