Sie können für eine Visualisierung Benutzereingaben konfigurieren, um die Visualisierung zu bedienen.
Dabei konfigurieren Sie Eingabeereignisse auf Visualisierungselemente, auf die hin Folgeaktionen ausgelöst werden. Die gewünschten Kombinationen von Benutzereingaben und Folgeaktionen definieren Sie in der Eingabekonfiguration eines Elements. Als Eingabeereignis können Sie beispielsweise einen Mausklick auf das Element auswählen und als Eingabeaktion, dass sich ein Dialog öffnet.
Daneben können Sie Tastaturereignisse konfigurieren, bei deren Auftreten auf einem bestimmten Visualisierungsfenster Aktionen ausgelöst werden. Diese Art der Eingabekonfiguration programmieren Sie pro Visualisierung in dessen Editor Tastaturkonfiguration.
Außerdem können Sie Tastaturereignisse konfigurieren, die auf allen Visualisierungen auftreten, die innerhalb der Applikation programmiert sind. Diese Art der Eingabekonfiguration konfigurieren Sie pro Applikation unter dem Visualisierungsmanager in dessen Registerkarte Standardtastaturkürzel.
Üblicherweise erfolgt die Eingabe mit der Maus und der Tastatur als Steuergerät. Sie können aber auch konfigurieren, dass ein Benutzer mit Gesten steuert.
Wenn ein Visualisierungsgerät über keine Maus verfügt, können Sie eine Standardtastaturbedienung aktivieren. Dann kann ein Benutzer die Visualisierung ausschließlich mit Tastatur bedienen, indem er mit den Pfeiltasten navigiert und mit Drücken der Taste Eingabe Ereignisse auslöst.
Wenn ein Visualisierungsgerät über keine Tastatur verfügt, können Sie eine virtuelle Tastatur aufrufen oder einen virtuellen Ziffernblock.
Konfigurieren Sie nur Tastaturereignisse von Tasten, die das Gerät, auf dem die Visualisierung läuft, auch unterstützt.
Siehe auch
Event-Handler der Applikation. Voraussetzung: Der Event-Handler ist aktiviert.
Ereignisse der Standardtastaturbedienung
Ereignisse der Tastaturbedienung, die in der in Registerkarte Visualisierungsmanager - Standardtastaturkürzel konfiguriert sind.
Die Ereignisse der Tastaturbedienung, die in der Registerkarte Tastaturkonfiguration für die aktive Visualisierung konfiguriert sind.
Siehe auch