Diese Thema beschreibt, wie Sie neue Arbeitsblätter in POEs einfügen.
Weitere Informationen zum Kopieren, Einfügen, Verschieben, Löschen und Umbenennen von POEs finden Sie im Thema "Objekte im Projektbaum verwalten".
Machine Expert – Safety verfügt über eine Zertifizierungsverwaltung, mit der Sie ein Projekt nach erfolgter Inbetriebnahme zertifizieren können. Ein zertifiziertes Projekt ist durch ein Kennwort gegen Änderungen geschützt. (Nachträgliche Änderungen würden eine erneute Abnahmeprozedur und Zertifizierung des Projekts nach sich ziehen.)
Lässt sich ein Projekt nicht bearbeiten, obwohl Sie korrekt angemeldet sind, prüfen Sie bitte, ob das Projekt bereits zertifiziert ist. Die Zertifizierung wird ganz rechts in der Statuszeile angezeigt:
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Projektzertifizierung".
Abarbeitungsreihenfolge von Code-Arbeitsblättern: Wenn eine POE mehrere Code-Arbeitsblätter besitzt, dann werden diese zur Laufzeit in der Reihenfolge abgearbeitet, wie Sie im POE-Knoten aufgelistet sind (von oben nach unten).
Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues Arbeitsblatt in eine POE einzufügen:
Rechtsklicken Sie auf den POE-Ordner, in den Sie ein neues Arbeitsblatt einfügen wollen.
Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl 'Neues Code-Arbeitsblatt...' oder 'Neues Dokumentationsarbeitsblatt'.
('Neues Dokumentationsarbeitsblatt' ist nur verfügbar, wenn in der POE noch kein solches Arbeitsblatt vorhanden ist.)
Ein Dokumentationsarbeitsblatt erscheint unmittelbar nach Aufruf des Befehls im Baum.
Im Fall eines Code-Arbeitsblattes öffnet sich zunächst der Dialog 'Neues Code-Arbeitsblatt'.
Geben Sie einen Namen für das neue Code-Arbeitsblatt ein und bestätigen Sie den Dialog 'Neues Code-Arbeitsblatt'.
Das neue Code-Arbeitsblatt ist nun im Projektbaum sichtbar. Ein Sternchen am Ende des Namens zeigt an, dass dieses Arbeitsblatt noch nicht kompiliert wurde.
Tastaturbedienung:
Markieren Sie das Ordnersymbol der POE und drücken Sie die <EINFG>-Taste.
Geben Sie im Dialog 'Neues Objekt' den Namen des Arbeitsblattes ein, wählen Sie den Arbeitsblatttyp aus und bestätigen Sie den Dialog.
Um ein Arbeitsblatt umzubenennen, rechtsklicken Sie auf dessen Symbol und wählen aus dem Kontextmenü den Befehl 'Eigenschaften...'. Im Eigenschaftendialog können Sie nun den Namen bearbeiten.