Dialog 'Formalparameter'

Der schreibgeschützte Dialog 'Formalparameter' zeigt die Eigenschaften von Formalparametern von Funktionen und Funktionsbausteinen an.

Der Dialog wird entweder durch Doppelklicken auf den Namen eines Formalparameters (im FU/FB-Symbol) geöffnet oder durch Rechtsklicken auf den Parameternamen und anschließendes Auswählen des Kontextmenüpunkts 'Objekteigenschaften...'.

Der Dialog enthält die folgenden Informationen:

  • Im Feld 'Name' wird der Name des Formalparameters angezeigt.

  • Im Feld 'Typ' wird der Parametertyp angezeigt (Ein- oder Ausgang).

  • Im Feld 'Datentyp' wird der IEC 61131-Datentyp des Formalparameters angezeigt.