Der Dialog 'Funktion/Funktionsbaustein' erscheint, wenn Sie im grafischen FBS/KOP-Code aus dem Kontextmenü eines FU/FB-Symbols den Menüpunkt 'Objekteigenschaften...' wählen.
Zweck des Dialogs:
Anzeigen der Eigenschaften einer Funktion oder eines Funktionsbausteins.
Ändern des Instanznamens (nur für FBs).
Ersetzen von Funktionen und Funktionsbausteinen (Kontrollkästchen 'FB/FU ersetzen').
Aktualisierung der Instanzen geänderter benutzerdefinierter Funktionsbausteine.
Aufrufen einer Beschreibung für die Funktion bzw. den Funktionsbaustein.
Dialogelement |
Bedeutung |
---|---|
Gruppe |
Gruppe der Funktionen/Funktionsbausteine. Nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen 'FB/FU ersetzen' markiert ist. Wird verwendet, um eine Funktion bzw. einen Funktionsbaustein zu ersetzen und um einen benutzerdefinierten FB zu aktualisieren. |
Name |
Typ der Funktion oder des Funktionsbausteins. Nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen 'FB/FU ersetzen' markiert ist. Wird verwendet, um eine Funktion bzw. einen Funktionsbaustein zu ersetzen und um eine Instanz eines benutzerdefinierten FB zu aktualisieren. |
? |
Öffnet die kontextsensitive Online-Hilfe. |
Instanz |
Instanznamen (nur für FBs). Die Combobox enthält alle Instanznamen, die für diesen FB-Typ im lokalen Variablen-Arbeitsblatt deklariert sind. Durch Auswahl eines anderen deklarierten Instanznamens aus der Liste, können Sie den Instanznamen des Funktionsbausteins ändern. |
Höhe |
Höhe des Bausteinsymbols im grafischen Arbeitsblatt. |
FB/FU ersetzen |
Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die markierte Funktion/den markierten Funktionsbaustein zu ersetzen, indem Sie die neue Funktion bzw. den neuen FB in den Auswahllisten 'Gruppe' und 'Name' auswählen. Verwenden Sie das Kontrollkästchen 'Ersetzen' auch, um Instanzen von Anwenderbausteinen zu aktualisieren. |
Datentyp anzeigen |
Die Liste 'Formalparameter' unten im Dialog zeigt den Datentyp des Formalparameters an. |
Typ anzeigen |
Die Liste 'Formalparameter' unten im Dialog zeigt den Typ des Formalparameters an. |
Formalparameter |
Zeigt die Namen und Typen der Formalparameter dieser Funktion bzw. dieses FBs an. Die angezeigten Informationen sind abhängig von der Einstellung der Optionsfelder 'Datentyp anzeigen'/'Typ anzeigen'. '*' in der ersten Spalte zeigt an, dass der Formalparameter mit einem anderen Objekt verbunden ist. |
FP duplizieren |
Dupliziert den in der Liste 'Formalparameter' markierten Eingang. Das Duplizieren von Eingängen ist nur für die Funktionen AND, AND_S, OR und OR_S möglich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Funktionseingänge: Hinzufügen/Löschen". |
FP löschen |
Löscht den in der Liste 'Formalparameter' markierten Eingang. Löschen ist nur für vorher duplizierte Eingänge der Funktionen AND, AND_S, OR oder OR_S möglich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Funktionseingänge: Hinzufügen/Löschen". |