In Machine Expert – Safety werden Anwenderaktionen in Ereignisprotokoll-Dateien gespeichert. Es gibt zwei verschiedene Protokolltypen:
Im Projekt-Ereignisprotokoll werden projektbezogene Anwenderaktionen aufgezeichnet, wie beispielsweise das Einfügen, Löschen oder Ändern einer POE. Zusätzlich enthält dieses Protokoll Fehlermeldungen, die aus dem Fehlerspeicher der Sicherheitssteuerung ausgelesen werden.
Im System-Ereignisprotokoll werden alle Ereignisse gespeichert, die nicht mit dem Projekt zusammenhängen, wie z.B. Änderungen in der Anwenderverwaltung.
Jeder Eintrag des Ereignisprotokolls liefert folgende Informationen:
Datum und Uhrzeit der Änderung.
Art der Änderung.
Name des angemeldeten Anwenders.
Beide Ereignisprotokolle (Projekt- und System-Ereignisprotokoll) können in eine Datei (*.eve) exportiert werden, welche später zu Kontrollzwecken importiert und geöffnet werden kann. Um die Einträge der Ereignisprotokolle zu löschen, steht eine Rücksetz-Funktion zur Verfügung. Nach dem Rücksetzen eines Ereignisprotokolls enthält die Liste nur noch den Namen des Anwenders, der das Protokoll zurückgesetzt hat. Zusätzlich können Ereignisprotokolle nach verschiedenen Kriterien gefiltert und sortiert werden.
Das Rücksetzen des Ereignisprotokolls ist nur möglich, wenn Sie auf Entwicklungsebene angemeldet sind (siehe Thema "Kennwortschutz").
Wählen Sie den Menüpunkt 'Datei > Ereignisprotokoll...', um das Ereignisprotokoll zu öffnen. Der Ereignisprotokoll-Dialog kann entweder Projekt-Ereignisse anzeigen oder System-Ereignisse (Umschaltbar mit der Tastenfläche 'Projekt-Ereignisse'/'System-Ereignisse').
Im Projekt-/System-Ereignisprotokoll werden die folgenden Ereignisse protokolliert und können mit den Dialogen 'Projekt-Ereignisprotokoll' / 'System-Ereignisprotokoll' verwaltet werden:
Protokolliertes Ereignis |
Ereignis-Gruppe |
---|---|
Ereignisprotokoll zurückgesetzt |
Ereignisprotokoll |
Neues Projekt angelegt |
Anwenderprojekt |
CRC des Anwenderprojekts hat sich geändert (nach dem Kompilieren) |
Anwenderprojekt |
Anwenderprojekt an Sicherheitssteuerung gesendet |
Anwenderprojekt |
Globale Variablen-Deklaration hat sich geändert |
Anwenderprojekt |
Anwenderprojekt kompiliert |
Anwenderprojekt |
Bibliothek eingebunden |
Anwenderprojekt |
Bibliothek gelöscht |
Anwenderprojekt |
Projekt zertifiziert |
Anwenderprojekt |
Lokale Variablen-Deklaration einer POE hat sich geändert |
POE |
Bearbeitung im Code-Arbeitsblatt |
POE |
Neue POE eingefügt |
POE |
POE gelöscht |
POE |
POE umbenannt |
POE |
POE-Verifizierung gesetzt/aufgehoben |
POE |
Geräteparameter geändert |
Geräteparametrierung |
Gerät hinzugefügt |
Geräteparametrierung |
Gerät entfernt |
Geräteparametrierung |
Gerätetyp hat sich geändert |
Geräteparametrierung |
Fehler aus dem Fehlerkatalog der Sicherheitssteuerung |
Sicherheitssteuerung |