So verwenden Sie die Online-Hilfe

HINWEIS:

In allen Beschreibungen werden Kenntnisse im Umgang mit MS-Windows vorausgesetzt.

So rufen Sie die Online-Hilfe auf:

Um die Online-Hilfe aufzurufen

  • wählen Sie aus dem Menü '?' den Menüpunkt 'Hilfethemen'.

    Das Inhaltsverzeichnis der Hilfe wird geöffnet. Suchen Sie nach dem gewünschten Hilfethema wie unten beschrieben.

    Oder

  • drücken Sie in einem aktiven Dialog oder Fenster <F1>.

    Es wird das kontextsensitive Hilfethema zum aktiven Element/Fenster geöffnet.

    Oder

  • drücken Sie <Umschalt> + <F1>, während ein Element im Arbeitsblatt markiert ist (z.B. Variable, Baustein, beliebiges Element), um das Hilfethema zu diesem Element/Objekt aufzurufen.

Finden eines Themas im Hilfesystem

Nachdem Sie das Inhaltsverzeichnis der Online-Hilfe über das Menü '?' geöffnet haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, nach Informationen zu suchen.

  • Verwenden Sie das Register 'Inhalt' und blättern Sie durch das Hilfesystem.

  • Klicken Sie auf das Register 'Index' und geben Sie das gesuchte Stichwort ein.

  • Klicken Sie auf 'Suchen' und verwenden Sie die Volltextsuche. Geben Sie Ihre Frage in das Textfeld ein. Setzen Sie den Ausdruck in Anführungszeichen, um nur nach Themen zu suchen, die den Suchtext wörtlich enthalten. Beachten Sie die Suchoptionen am unteren Rand des Registers 'Suchen'.

    Klicken Sie auf 'Themen auflisten' oder drücken Sie die Eingabetaste, um eine Liste von Themen anzuzeigen, die den Suchbegriff enthalten.

    Um ein bestimmtes Hilfethema anzuzeigen, doppelklicken Sie in der Ergebnisliste auf das gewünschte Thema.

  • Navigieren Sie mit Hilfe der Breadcrumb-Leiste, die Sie oben auf jeder Hilfeseite finden. So gelangen Sie auch auf die Navigationsseiten.

  • Die Navigationsseiten des HTML5-Hilfesystems stellen in der oberen rechten Ecke ebenfalls Suchfunktionen zur Verfügung.

Aus-/einblendbarer Hilfetext

Einige Abschnitte sind in der Hilfe als ein-/ausblendbare Textpassagen enthalten. Solche "klappbaren" Abschnitte werden mit einem Dreieck am Anfang der Zeile dargestellt.

 Bei einem geschlossenen Abschnitt ist nur die Überschrift sichtbar, der Inhalt ist verborgen.

 Der Inhalt eines geöffneten Abschnitts wird auf farbigem Hintergrund angezeigt.

Rechts oben auf jeder Seite finden Sie die Tastenflächen 'Alle öffnen/Alle schließen'. Durch Anklicken dieser Tastenflächen werden alle "klappbaren" Abschnitte auf der aktuellen Hilfeseite geöffnet bzw. geschlossen.

HINWEIS:

"Klappbare" Abschnitte werden gedruckt, wie sie auf der Seite angezeigt werden. Blenden Sie daher alle Texte ein, bevor Sie eine Seite drucken.

Aufrufen der Hilfe zu Funktionen und Funktionsbausteinen

Machine Expert – Safety bietet eine vollständige Hilfe für Firmware-Funktionen/-Funktionsbausteine. Es gibt drei Möglichkeiten, um die Hilfe zu Funktionen und -Funktionsbausteinen aufzurufen:

  • Wählen Sie '? > Hilfe zu FB/FU', um das Inhaltsverzeichnis zu öffnen.

  • Öffnen Sie die spezifische Hilfe zu einer Funktion/einem Funktionsbaustein im Editor-Assistenten: Rechtsklicken Sie im Auswahlbereich des Editor-Assistenten auf den gewünschten Baustein und wählen Sie 'Hilfe zu FB/FU' aus dem Kontextmenü.

  • Rechtsklicken Sie im FBS/KOP-Code auf die Funktion/den FB und wählen Sie 'Hilfe zu FB/FU' aus dem Kontextmenü.