Die folgende Tabelle zeigt die definierten Shortcuts (Tastenkombinationen) und die dazugehörigen Cursor-Funktionen.
Tastenkombination |
Vorgang |
---|---|
nur <Cursor-Taste> |
Das nächste Objekt in der jeweiligen Richtung wird markiert. Wenn Sie nur die Cursortasten drücken, werden alle Objekte berücksichtigt (Linien, Variablen, Formalparameter und die Symbole von Funktionen und FBs). |
<Cursor-Taste> + <Strg> |
Es wird die/der benachbarte Funktion/FB markiert. Linien, Variablen und Formalparameter werden nicht berücksichtigt. |
<Cursor-Taste> + <Umschalt> und <Cursor-Taste> + <Umschalt> + <Strg> |
Der Mauszeiger wird in die gewünschte Richtung bewegt, ohne dass Objekte markiert werden. Drücken der <Strg>-Taste beschleunigt den Mauszeiger. <LEERTASTE> setzt den Cursor an der aktuellen Position. Wenn sich unter dem Mauszeiger ein Objekt befindet, wird dieses markiert. |
Mit Hilfe der Tastenkombinationen lassen sich nicht mehrere Objekte markieren. Dazu müssen Sie die Maus verwenden.