Machine Expert – Safety starten - Anmelden

Machine Expert – Safety in Machine Expert starten

Machine Expert – Safety interagiert mit der Machine Expert-Automatisierungssuite. Machine Expert beinhaltet u.a. den Logic Builder (für die Programmierung der Applikation der Standard-Steuerung) sowie einen Gerätebaum für die Konfiguration der Busstruktur. Nachdem Sie in der Busstruktur im Machine Expert-Gerätebaum einen Sicheren Logik-Controller (SLC) hinzugefügt haben, kann Machine Expert – Safety über dieses Baumsymbol gestartet werden.

Beispiel:

Um Machine Expert – Safety zu starten, rechtsklicken Sie auf das Symbol des Sicheren Logik-Controllers (SLC_TM5CSLCx00FS im obigen Beispiel) und wählen aus dem Kontextmenü den Befehl 'Machine Expert - Safety > Projekt bearbeiten'. Machine Expert – Safety wird gestartet und es erscheint der Anmeldedialog, wie unten beschrieben.

Das dazugehörige Projekt wird automatisch geöffnet. Existiert noch kein sicherheitsbezogenes Projekt, wird automatisch eines erzeugt. Alle sicherheitsbezogenen Geräte werden automatisch in das 'Geräte'-Fenster (Busnavigator) in Machine Expert – Safety importiert. Hier können sicherheitsbezogene Geräte parametriert werden und die I/O-Prozessdaten-Elemente stehen zur Verwendung im sicherheitsbezogenen Projekt zur Verfügung.

Anmelden

Nachdem Sie Machine Expert – Safety gestartet haben, erscheint der Anmeldedialog. Wählen Sie im Dialog 'Projektanmeldung' eine Berechtigungsebene und geben Sie das Projektkennwort ein.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen finden Sie im Thema "Kennwortschutz für Projekte und Sicherheitssteuerung.