Die Statuszeile gibt während der Arbeit mit Machine Expert – Safety verschiedene Meldungen aus.
Im linken Teil der Statuszeile sehen Sie Meldungen über ausgeführte Operationen oder Systemmeldungen. Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Symbol oder einen Menüpunkt setzen (ohne die Operation auszuführen), zeigt die Statuszeile eine kurze Funktionsbeschreibung dieses Symbols oder Menüpunktes an.
Wenn Sie im FBS/KOP-Editor arbeiten, wird die aktuelle Cursorposition angezeigt (XY-Koordinaten). Neben der Cursorposition wird der freie Speicherplatz auf der Festplatte angezeigt (dieses Feld ist rot, wenn auf Ihrer Festplatte zu wenig Speicherplatz frei ist).
Während der Übertragung des Projekts auf die bzw. von der Sicherheitssteuerung (Herunter-/Heraufladen), dient die Statuszeile als Fortschrittsbalken.
Rechts in der Statuszeile sehen Sie den Anmeldestatus beim Projekt, z.B. 'Projekt (Entwicklung)' nachdem Sie sich auf Entwicklungsebene eingeloggt haben.
Sobald Sie sich durch Eingabe des korrekten Kennworts für die Sicherheitssteuerung bei der Sicherheitssteuerung angemeldet haben, wird Ihre Zugangsberechtigung zur Sicherheitssteuerung in einem farbigen Feld rechts neben dem Projektanmeldestatus angezeigt.
Beispiel:
Lesen Sie hierzu das Thema "Kennwortschutz". Dort erfahren Sie auch, welche Operationen nur mit Kennwort und welche auch ohne Kennwort ausgeführt werden können.
Machine Expert – Safety verfügt über eine Zertifizierungsverwaltung, mit der Sie ein Projekt nach erfolgter Inbetriebnahme zertifizieren können. Ein zertifiziertes Projekt ist durch ein Kennwort gegen Änderungen geschützt. (Nachträgliche Änderungen des Projekts würden eine erneute Abnahmeprozedur und Zertifizierung des Projekts nach sich ziehen.) Falls sich ein Projekt nicht bearbeiten lässt, obwohl Sie korrekt angemeldet sind, prüfen Sie bitte, ob das Projekt bereits zertifiziert ist. Die Zertifizierung wird ganz rechts in der Statuszeile angezeigt:
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema "Projektzertifizierung".
Die Farbe der Statuszeile signalisiert den Status von Machine Expert – Safety:
Grau: Offline (keine Kommunikationsverbindung zur Sicherheitssteuerung)
Grün: Online (Kommunikationsverbindung zwischen Sicherheitssteuerung und PC hergestellt; Machine Expert – Safety läuft im sicheren Modus oder im Debug-Modus, der Variablenstatus kann angezeigt werden)
Rot: Timeout (siehe Thema "Mögliche Status der Sicherheitssteuerung")