Funktionen sind POEs mit einem oder mehreren Eingangsparametern und genau einem Ausgangsparameter. Da Funktionen keinen internen Speicher besitzen, liefert eine Funktion immer dasselbe Ergebnis, wenn sie mit den selben Eingangswerten aufgerufen wird. Die Abkürzung für Funktionen ist FU.
In der IEC 61131-3 werden Standard-Funktionen beschrieben. Ein Teil dieser Funktionen ist in EcoStruxure Machine Expert - Safety realisiert.
Begriffsdefinition: Standard = nicht-sicherheitsrelevant
Die Bezeichnung "Standard" bezieht sich immer auf "nicht-sicherheitsbezogene" Begriffe. Beispiele: Ein Standard-Prozessdaten-Element wird nur von einem nicht-sicherheitsbezogenen I/O-Gerät (d.h. einem Standard-Gerät) gelesen/geschrieben. Standard-Variablen/-Funktionen/-Funktionsbausteine sind nicht-sicherheitsbezogene Daten. Der Begriff "Standard-Steuerung" bezeichnet die nicht-sicherheitsbezogene Steuerung.
Standardfunktionen dürfen nur zur Programmierung von Standard-Programmteilen verwendet werden.
Das Programmieren einer sicherheitsbezogenen Anwendung erfordert eine strikte Trennung der sicherheitsbezogenen und Standard-Logik (Netzwerke). Daher stehen alle in der IEC 61131-3 definierten Funktionen auch als sicherheitsbezogene Funktionen zur Verfügung.
Im Editor-Assistenten sind die IEC-Standardfunktionen (Standard-Funktionen) durch das Symbol |
![]() |
Sicherheitsbezogene Funktionen werden im Editor-Assistenten mit dem Symbol |
![]() |