MID (FUN)

FUNCTION MID : STRING(255)

Liefert eine bestimmte Anzahl von Zeichen eines Strings zurück, beginnend an einer vorgegebenen Position

MID (STR, LEN, POS) bedeutet: Ermittle LEN Zeichen des Strings STR, beginnend mit dem Zeichen an der Position POS.

(* Example declaration *)
VarSTRING1 : STRING ;

(* Example in ST , result is 'US' *)
VarSTRING1 := MID ('SUSI',2,2);
Ein-/Ausgänge:

Gültigkeitsbereich

Name

Typ

Beschreibung

Return

MID

STRING(255)

Teilstring von STR

Eingang

STR

STRING(255)

String der untersucht wird

LEN

INT

Anzahl von Zeichen, gezählt von links

POS

INT

Startposition für den Teilstring