FUNCTION_BLOCK RTC
Berechnet die vergangene Zeit seit einer vorgegebenen Startzeit
Anwendungsbeispiele:
Dieser Funktionsbaustein kann als Betriebsstundenzähler verwendet werden, wenn PDT auf DT#1970-01-01-00-00:00 gesetzt wird, oder einfach nicht verbunden wird.
Dieser Funktionsbaustein kann verwendet werden, um die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum zu bestimmen, indem der FB auf die aktuelle Lokalzeit gesetzt wird. Dazu setzen Sie den Eingang PDT mit einer steigenden Flanke von EN auf die aktuelle Lokalzeit.
Dieser Zähler wird am 7. Februar 2106 einen Überlauf haben.
(* Example in ST *)
RTC(EN:=VarBOOL1, PDT:=DT#2006-03-30-14:00:00, Q=>VarBOOL2, CDT=>VarTimeCur);
Ein-/Ausgänge: |
|